This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8376:DRV8376

Guru**** 2350610 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, DRV8311, DRV8316, DRV8376, DRV8317
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1520688/drv8376-drv8376

器件型号:DRV8376
Thread 中讨论的其他器件: DRV8378DRV8374、MSPM0G3507 、DRV8316、DRV8311、 DRV8317

工具/软件:

你(们)好  

DRV837x 系列 (DRV8374 和 DRV8378) 的新成员是否会与 DRV8376 中的 SPI 寄存器具有相同的结构?

此致

zbyno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zbyno:

    SPI 读写格式看起来与 DRV8376 相同。

    谢谢您、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph

    谢谢。  

    DRV8379 的应用是否适用于 MCU 系列 MSPM0G350x?

    此致

    zbyno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zbyno:

    可以进一步解释您的问题吗? 您是否询问 EVM 兼容性?

    谢谢您、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph

    我已经询问 FOC 应用是否也是为 DRV8376 (DRV8374) 编写的。

    此致

    zbyno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zbyno:
    我将 BU 更改为 MSP HSM、因为 MSPM0G 系列属于 MSP 高速和存储器器件。 他们将告知您是否有计划将其用于 DRV8379。 如果答案是否、我建议使用我们为提供的当前代码并对其进行修改、以使其适合 DRV8379。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    自我

    我不熟悉 DRV8379 驱动程序。 (我找不到)。 我想为估算的驱动程序 DRV8374 或 DRV8378 编写软件。

    此致

    zbyno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zbyno:

    我们在 SDK 中为 MSPM0G3507 实现的 DRV 驱动程序示例可在下面找到。 目前、我们的 SDK 中不包含 DRV8376 驱动程序示例、但您可以参考这些示例以了解 DRV 驱动和 FOC 实现。

    此致、

    Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pengfei、

    我知道。 我曾希望未发布的新闻。

    此致

    zbyno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zbyno:

    基于 DRV8376 的 FOC 示例未计划开发。

    如果您的项目确实需要此示例、您能否联系 TI 销售团队并提供您的要求和项目业务信息、以便我们可以在内部进行评估、了解如何支持您的案例。

    此致、

    Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Pengfei

    此致

    zbyno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    我想详细了解 DRV83xx 系列的所有产品(具有内部功率 MOSFET 的驱动器)。 我  仍然只使用 DRV8316 对其设计进行了测试、它是通过功率电感器将 IC(OUTA 等)的功率输出分离到电机输入 (U、V、W)

    如  Fair-Rite 的 2743021446。

    此致

    zbyno

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zbyno:

    您可以查看下面链接中的集成 MOSFET (DRV83xx) 的产品页面。 其中包括您可能要查找的有关数据表、器件功能和额定功率的信息。

    DRV8311: https://www.ti.com/product/DRV8311

    DRV8316: https://www.ti.com/product/DRV8316

    DRV8317: https://www.ti.com/product/DRV8317

    谢谢您、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Joseph、

    我知道这些 IC。 我的问题是:输出引脚上的这个线圈(铁粒度)是否可以改善 EMC

    如果需要在 IC 的输出端和铁氧体之间添加肖特基二极管(接地端的阳极)。

    此致  

    zbyno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zbyno:

    我理解您的问题、

    我之前在某些 EVM 的输出端使用了铁氧体、没有任何问题。 但是、这在一定程度上取决于系统。

    它可能会提高 EMC、但需要对您的应用程序进行测试以进行确认。

    我认为没有必要使用肖特基二极管。

    我的问题是、您是否了解过有关 DRV8316 测试中提示您在输出端使用这些铁氧体的 EMI 量? 我看不出在大多数应用中这些都是必要的。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Joseph、

    进行测量和查看。 我正在等待比 3MHz 更好的结果。

    此致

    zbyno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    我想测试何时需要像我在工程中使用的那样使用输出滤波器:

    https://www.researchgate.net/publication/342522062_Board_MP6540H_for_Nucleo64_G431a

    此致

    zbyno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zbyno:

    感谢您的见解。 除非还有其他问题、否则我将关闭此主题。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答和时间 Joseph

    玩得开心

    zbyno