This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873:IC 升温

Guru**** 2348500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1527253/drv8873-ic-heating-up

器件型号:DRV8873

工具/软件:

您好:

我使用此 DRV8873H(硬件版本)驱动电阻热负载。 这是输入:

  • V SUPPLY = 12V
  • 控制 PWM = 200Hz
  • Rload = 3、3 Ω

驾驶配置:

  • MODE = PH/EN
  • SR = 13V/us(悬空)

我的问题:

  • 占空比为 50%时、IC 温度约为 60°C。 这是正常的吗?  
  • 我没有 IPROPI1 和 IPROPI2 处的 Rsense、这是否会影响性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takuchi-San、

    [引用 userid=“515380" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1527253/drv8873-ic-heating-up

    我使用此 DRV8873H(硬件版本)驱动电阻热负载。 这是输入:

    • V SUPPLY = 12V
    • 控制 PWM = 200Hz
    • Rload = 3、3 Ω

    驾驶配置:

    • MODE = PH/EN
    • SR = 13V/us(悬空)

    我的问题:

    • 占空比为 50%时、IC 温度约为 60°C。 这是正常的吗?  
    • 我没有 IPROPI1 和 IPROPI2 处的 Rsense、这是否会影响性能?
    [/报价]

    请参阅 数据表中的第 8.2.1.2 节“驱动电流和功率耗散“。 请参阅下面的。 我们可以粗略快速计算、甚至不包括开关损耗(如果您稍后想使用本节下的公式,可以执行此操作)。 负载电流为 12V / 3.3Ω = 3.64A。因此、FET 中的导通损耗为(考虑到 50°C 附近的<xmt-block1> 180mΩ</xmt-block> Rdson HS + LS) 3.64 180mΩ 3.64 x) x 3.64 x 180E-3 = 2.38W。对于 50%占空比、考虑一半的功率耗散 1.99/2 = 1.19W  

    TJ = TA +(PD×RθJA)= 25°C +(1.19 W × 27.8°C/W) = 58.15°C。 开关损耗将增加几 °C 因此、60°C  是 TA = 25°C 时的预期工作温度 。 请注意、这些是获取芯片温度估算值的粗略计算。 IC 温度取决于 PCB 铜、驱动器周围的空气循环和 TA 温度。

    不具有 IPROPI1、2 不应影响性能。  

    此致、Murugavel