This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3205-Q1:DRV3205-Q1:drv3205-Q1 的固件示例与 LP-AM2434 结合使用

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434, DRV3205-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1526934/drv3205-q1-drv3205-q1-firmware-example-for-the-drv3205-q1-in-combination-with-the-lp-am2434

器件型号:DRV3205-Q1
主题中讨论的其他器件:AM2434

工具/软件:

尊敬的团队:

我正在 使用代码  Ethernetip_adapter_generic_device_rgmii_demo_am243x-lp_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang    使用 AM2434 在定制电路板中获取 SDK ind_comms_sdk_am243x_09_02_00_15 版本。

和 EtherNet/IP 应用的全部模块。 现在、我还想在同一应用中添加电机控制代码。  

是否有与 LP-AM2434 结合使用的 drv3205-Q1 的任何电机控制固件示例? DRV3205-Q1 评估模块与 LaunchPad 板兼容、因为我知道利用这种需求来集成 SPI、GPIO 和 PWM。 来自 AM2434 的 SDK、我可以使用哪个示例代码启动。

最好通过一个示例来开始我们全新的安全 BLDC 电机运动控制开发。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Surabhi、

    遗憾的是、我们没有适用于 AM2434 或类似器件的代码。  

    请联系 AM2434 团队或 LaunchPad 团队、他们可以提供相关帮助。

    此致、

    -亚当