请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV3205-Q1 主题中讨论的其他器件:AM2434、
工具/软件:
尊敬的团队:
我正在 使用代码 Ethernetip_adapter_generic_device_rgmii_demo_am243x-lp_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang 使用 AM2434 在定制电路板中获取 SDK ind_comms_sdk_am243x_09_02_00_15 版本。
和 EtherNet/IP 应用的全部模块。 现在、我还想在同一应用中添加电机控制代码。
是否有与 LP-AM2434 结合使用的 drv3205-Q1 的任何电机控制固件示例? DRV3205-Q1 评估模块与 LaunchPad 板兼容、因为我知道利用这种需求来集成 SPI、GPIO 和 PWM。 来自 AM2434 的 SDK、我可以使用哪个示例代码启动。
最好通过一个示例来开始我们全新的安全 BLDC 电机运动控制开发。