This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8833:需要推挽式输出芯片、请帮忙。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1524586/drv8833-push-pull-output-chips-required-please-kindly-help

器件型号:DRV8833
主题:DRV8231 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

希望这封电子邮件对您有帮助。 我当前正在搜索具有以下引脚配置的电机驱动器 IC(或逻辑电平转换器):

  1. 使能  (通过串联电阻器连接到引脚 4)

  2. GND

  3. TTL/PWM/脉冲输入

  4. 5V LDO 输出

  5. 推挽式输出

  6. VCC

您能否从您的产品系列中推荐任何兼容型号? 具体而言、我对以下内容感兴趣:

  • 主要参数:工作电压范围、最大电流输出

  • 样片申请的供货情况

  • 数据表和应用手册

 

感谢您的专家建议。

感谢你能抽出时间。 我期待着你的详细答复。

谢谢、此致

Han

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Han:

    我们的产品系列中有许多产品支持上述设计要求。 您特别提到了使能引脚(通过串联电阻器连接到引脚 4)、这是否是一项要求、因为它必须与另一器件引脚对引脚兼容? 使能引脚是否需要是 IC 上的引脚 4?

    工作电压范围和最大电流要求是多少?

    应用程序是什么?

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    非常感谢您的及时答复。

    我们目前正在开发一款具有推挽输出的双通道速度传感器。

    • 引脚 1 通过串联电阻专门连接到引脚 4
    • 引脚 4 输出 5V 电压、为霍尔传感器供电

    • 工作电压范围:8-32V

    DXZ205 和 DXZ203 型号集成了以下保护功能:

    1. 提供短路保护

    2. 提供反极性保护

    您能否查看随附的原理图、验证是否有任何符合我们要求的 IC、并替换 DXZ205 和 DXZ203? 此外、如需这些元件的任何相关文档或应用手册、我们将不胜感激。

    感谢您的支持。 我们期待您的技术建议。

    此致

    Han

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Han:

    我们可能有许多驱动程序可以支持此应用程序。 我无法找到 DXZ205  和 DXZ203 的数据表。 如果可能、请提供这些数据表。

    您是否正在寻找这些器件的直接替代产品、或者是否可以在功能相同但引脚排列不同的情况下使用?

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    美好的一天! 感谢您的提问。

    我们 也没有 DXZ205 和 DXZ23 的数据表。 这些型号来自竞争对手组件上的标记。 我正在寻找采用 6 引脚封装且功能相同的器件。 可接受不同的引脚配置。 由于空间受限、需要小巧的外形。 请附上一些器件型号和数据表。  

    我衷心感谢您的帮助!

    此致

    Han

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Han:

    我们没有仅通过 6 个引脚即可支持此功能的特定电机驱动器。 我们的大多数低引脚选项至少为 8 引脚。  

    可能电机驱动器不是该应用的最佳选择。 您是否考虑在此处使用电平转换器或电压转换器?

    电压转换器和电平转换器产品选择|德州仪器 TI.com

    您提到了推挽输出的能力。 您是否需要使用全桥电机驱动器来在两个方向上实现“推挽“电流?

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    感谢您的答复。

    请建议使用具有相同功能 并采用 8 引脚封装的器件、以及您认为更合适的电平转换器和电压转换器。

    我们需要具有双通道、方波、推挽式传感器信号输出。

    感谢您所做的一切努力。

    此致

    Han  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Han:

    DRV8231 应该非常适合此应用。 它是一款 具有集成电流调节功能和带 PWM 控制的 GPIO 接口的 35V、3.7A H 桥电机驱动器。 我们还建议 在新设计中使用评估模块。  

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    感谢您的建议。  

    但  DRV8231 不是推挽输出、能否请重新指定   具有相同功能的推挽输出器件

    提前感谢!

    此致

    Han

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Han:

    我的理解是、 推挽输出只是可以拉取和灌入电流的半桥。 这是您想要的吗?  

    通常、推挽输出意味着能够将输出拉至高电平或低电平(非开漏)。 DRV8231 能够做到这一点。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    希望你有一个美好的周末!  

    是的、您回答正确。 我将与我们的技术团队讨论、稍后再联系您。

    非常感谢您的帮助。

    此致

    Han