请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8343-Q1 Thread 中讨论的其他器件:DRV8329-Q1、
工具/软件:
您好的团队、
对于 DRV8343-Q1 或 DRV8329-Q1 的 3.3V 常规输出、可以用作外部 加速传感器的电源吗?
传感器的电流在 1mA 范围内、但电容相对较大、为 10uF。 客户担心在 3.3V 电压为 10uF 电容充电时会发生过流问题。
您能否帮助评估此用例中的风险?
此致、
常春藤