This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8962:我们是否需要额外的电感器和 RC 来驱动大型音圈电机?

Guru**** 2347070 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8962
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1524236/drv8962-do-we-need-additional-inductor-and-rc-to-drive-a-large-voice-coil-motor

器件型号:DRV8962

工具/软件:

大家好、我们现在使用 DRV8962 来驱动具有 15A 峰值电流和 6A RMS 的大型音圈电机(300uH、1 Ω)、工程师建议在驱动电机之前串联一个 4.7uH 电感器、此电感器的用途是什么、我们是否确实需要这种小型电感器?

BTW、串联分流 RC 的用途是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benyuan:

    感谢您的问题。

    工程师建议在驱动电机之前串联一个 4.7uH 电感器、此电感器的用途是什么、我们是否确实需要这种小型电感器?

    这些小型电感器通常用于降低低电感负载的快速浪涌电流。 RC 电路是一种缓冲电路、通常在开关期间出现电压振铃或振荡时使用。 请参阅此 常见问题解答 帖子。

    此电感器的用途是什么、我们真的需要这种小型电感器吗?

    如果负载具有足够的电感、则不需要这些额外的小型电感器。 当输出端发生短路时、这些设置可能会有所帮助。 正常运行时、不需要这些电阻器。

    [报价 userid=“301568" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1524236/drv8962-do-we-need-additional-inductor-and-rc-to-drive-a-large-voice-coil-motor ]我们现在使用 DRV8962 驱动峰值为 15A、RMS 为 6A 的大型音圈电机(300uH、1 Ω)[/报价]

    使用的 VM 电压是多少。 当前配置文件要求是什么? 线圈通电时产生的电流形状是多少、包括 15A 峰值的持续时间。 6A RMS 表示 8.5A 振幅。 DRV8962 无法支持这种电流水平。 请参阅下面该器件的两种封装的过流限值。

    假设 PCB 设计良好并对 DRV8962 和 VM = 48V 使用 DDW 封装、每个半桥在无 PWM 开关的情况下可支持最大 2.5A 的持续直流电流、或在 20kHz PWM 开关的情况下支持大约 2A 的连续电流。 您计划如何使用 DRV8962(这是具有负载和电源的完整输出电路)驱动 6A RMS? 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我们使用英飞凌推荐的 IRF6665 电路,我们使用 D 类放大器来驱动音圈电机。

    就“足够的电感“而言、它足够大是多少? 300uH 是否足以忽略 4.7uH 电感器?

    我们将 drv8432 用于此类应用、当 drv8432 消失时、drv8962 被视为替代。 PWM 频率应至少大于 200kHz(首选 500kHz 至 DRV8432 频率)。 因此、在较高的 PWM 频率(例如 DRV8962 的最大值为 200kHz)下、36V/24V 电源下的 RMS 电流将 远低于 2A。 我们可以使用 DRV8962 的 PTBL 模式来获得更大的额定电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benyuan:

    感谢您提供的其他信息、尤其是第一篇文章中未提及的 PBTL 类型配置。 与集成式 FET 相比、基于分立式 FET 的设计具有不同的特性和行为、例如上升时间下降时间。 分立式设计可能具有非常短的上升和下降时间、需要所示的 RC 缓冲器。 此类 RC 还会增加集成式设计中的开关损耗并使 IC 发热。 如果 IC 往往过热、可能必须减小电容值。

    我们可以使用 DRV8962 的 PTBL 模式来实现更高的额定电流。

    在保持 PBTL 模式连接的上下文中、请参阅数据表第 34 页的以下信息。 在此用例中、建议在输出并联连接之前使用串联电感器。 重点突出的句子提到了这一目的。 该电感器与负载电感无关、不得忽略。  

    对于独立半桥连接、不需要此串联电感器。 可以使用电感器的通用公式 V = L (di/dt) 来计算通过电感负载的 di/dt。  300μH 和 304.7μH 之间的 差异在 di/dt 结果中可以忽略不计。  

    [引述 userid=“301568" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1524236/drv8962-do-we-need-additional-inductor-and-rc-to-drive-a-large-voice-coil-motor/5872392 #5872392“]因此在较高的 PWM 频率下(例如 DRV8962 的最大值为 200kHz)、36V/24V 电源下的 RMS 电流将 远低于 2A。 我们可以使用 DRV8962 的 PTBL 模式来获得更高的额定电流。

    这可以通过第 26 页中的公式计算、  8.1.1.2.1 功率损耗计算 找到。 对于 BTL 配置、总功率耗散将为 2 倍 PHB。 您希望将结温保持在 80°C 附近 、以便为热关断和 PCB 元件的寿命保持足够的裕度。 根据此设计、您可以计算出可使用的最大连续电流。   

    此致、Murugavel