主题中讨论的其他器件: DRV8214
工具/软件:
您好、
我正在使用相应的软件“DRV821x_DRV823x-EVM-GUI"测试“测试 DRV8214EVM、有两个与此相关的问题。
1.根据 数据表 (第 30 页、表 8-23。 VM_GAIN_SEL) 值 255 对应于电压 15、7V。
嗯、上有一个文本框 软件 我们可以稳定目标电压。
在软件中、 我们可以配置的最大目标电压为 1100mV = 11V。 将其配置为 11V 寄存器后 REG_CTRL1 0x0F 取值“ 0xFF “、显示可能的最大值不是 15、7V、但为 11V。
这是 数据表错误。 你能确认一下吗?
2.根据数据表(第 21 页)。
“启用电压或速度软启动后、目标电机电压或速度将在 tINRUSH 时间内软启动和软停止。 设置 TINRUSH 位时、应使 tINRUSH = TINRUSH 位设置 x WSET_VSET。 例如、如果 WSET_VSET = 10 并且预期浪涌时间为 1s、则 TINRUSH 位设置应对应于 100ms。“
将 Voltage/Speed 控制与 Eval.Board 一起使用时、有一个框可用于配置软启动/停止时间。
问题在于、我们在软件中配置的时间并不代表我们在示波器上进行的实时软启动。 此外、我们看不到数据表中的内容与从软件读取的寄存器值之间的关系。
您能检查一下吗?
谢谢您、
Iñaki μ s