主题中讨论的其他器件:UCC5880INVERTEREVM
工具/软件:
我正在寻找一个完整的可编程半桥 SIC 栅极驱动器(即使我必须从不同的供应商获取模块)。
我正在寻找一个 SIC 驱动器板(隔离),它允许对各种参数(死区时间, pwm,频率,等…)进行编程 (USB 或串行)读取和写入数据。 我很困惑,所有的板,我不想订购的东西,不会做任何这种.
相关的 SIC 可以是 900V~1200V。 我最好能尝试不同的 SIC。 计时不需要是疯狂的准确(我可以调整测量),虽然它会很好。 但它需要稳定且具有良好的分辨率。 总之、如果任何人对包含所有 GUI 进行编程的电路板有一个很好的建议、非常感谢。