This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353RS-EVM:带 GUI 的隔离式半桥驱动器评估板

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5880INVERTEREVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1528057/drv8353rs-evm-evaluation-board-for-isolated-half-bridge-driver-with-gui

器件型号:DRV8353RS-EVM
主题中讨论的其他器件:UCC5880INVERTEREVM

工具/软件:

我正在寻找一个完整的可编程半桥 SIC 栅极驱动器(即使我必须从不同的供应商获取模块)。

我正在寻找一个 SIC 驱动器板(隔离),它允许对各种参数(死区时间, pwm,频率,等…)进行编程 (USB 或串行)读取和写入数据。 我很困惑,所有的板,我不想订购的东西,不会做任何这种.

相关的 SIC 可以是 900V~1200V。 我最好能尝试不同的 SIC。 计时不需要是疯狂的准确(我可以调整测量),虽然它会很好。 但它需要稳定且具有良好的分辨率。 总之、如果任何人对包含所有 GUI 进行编程的电路板有一个很好的建议、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您正在寻找的产品系列超出了我们的三相驱动器目录所能提供的范围。

     三相 BLDC 栅极驱动器的最大电压为~100V(这正是此论坛负责的内容)

    您可以通过以下链接查看我们的半桥驱动器目录:

    https://www.ti.com/power-management/gate-drivers/half-bridge-drivers/overview.html

    如果您对这些器件有任何疑问、可在电源管理论坛上创建帖子。 (抱歉,此处的混淆)

    如果通过上面链接向下滚动页面、您可以看到半桥驱动器在表格中按电压范围等进行了细分。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jospeh、
    感谢您的答复。
    我想,我正在寻找类似:UCC5880INVERTEREVM 的产品

    最简单的方法是什么? 似乎我需要一个 NDA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Benjamin、

    需要 NDA、才能获取此器件的 EVM、很遗憾、这无法解决。

    请联系您当地的 TI 代表、开始设置 NDA。 Brian Gosselin 是您的好朋友 (bgosselin@ti.com)。

    此外、我建议使用 UCC5880EVM-057、而不是逆变器 EVM。 逆变器 EVM 不适用于通用评估、您可能会发现 057 EVM 更适合您的评估。

    此致、

    Max Verboncoeur