This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316REVM:当我尝试在 DRV8316REVM 上监控相间电压时、LP_MSPM0G3507 会断开

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, DRV8316REVM, DRV8316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1527823/drv8316revm-lp_mspm0g3507-disconnect-when-i-try-to-monitor-phase-to-phase-voltage-over-drv8316revm

器件型号:DRV8316REVM
Thread 中讨论的其他器件: MSPM0G3507DRV8316

工具/软件:

您好 TI、

我正在通过 LP_MSPM0G3507 连接 DRV8316REVM  

-如果我在 DRV8316REVM 的 OUT_A 和 OUT_B 之间连接了数字示波器探头、并且我开始驱动电机、调试器会断开连接、我可以看到以下消息(我认为 MCU 复位)、并且驱动器进入故障状态、因为我可以看到 nFault LED 亮起。 如果未连接示波器、一切正常、这种行为的原因是什么?

JTAG 通信错误:(错误–1001 @ 0x0)此器件不支持所请求的操作。 (仿真包 20.1.0.3429)
断开连接前无法从目标删除调试状态。 程序存储器中可能仍嵌入了断点操作码。 建议在连接并重新加载程序之前重置仿真器、然后再继续调试

-我认为 USB 为 DRV8316REVM 的 MSPM0G3507 和模拟电压供电正确吗? 我是否可以断开 MSPM0G3507 J101 3V3 5V5 和 GND 跳线并安装 R13 以从 DRV8316REVM 获取模拟电源 、或者应该采取什么措施来为所有电源 (VM、模拟电压和 LaunchPad) 供电?  

此致、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shebab、

    VBAT 完全为 DRV8316EVM、因此也为 DRV8316 供电。 您可能可以从 对应于 3V3 5V5 和 GND 的 J101 接头上拆下分流器、并从外部提供这些分流器。

    让我在 MSP 团队中循环进行确认

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yara:

    但是、当我为 DRV8316EVM 提供 VBAT 并测量 J3 和 AGND 上 3V3 引脚之间的电压时、电压仅为 0.1V、那么如何启用此路径从而为此为 LaunchPad 供电? 是的、请与 MSP 团队联系。

    谢谢、

    谢哈布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shebab、

    如果我在 DRV8316REVM 的 OUT_A 和 OUT_B 之间连接了数字示波器探头、并开始驱动电机、调试器会断开连接、我可以看到下面的消息(我认为 MCU 复位)、驱动器进入故障状态、因为我可以看到 nFault LED 亮起。 如果未连接示波器、一切都正常、导致此行为的原因是什么?

    当故障 LED 亮起时、我认为这与电源或 GND 无关。

    我怀疑您的电机已进入故障状态、可能是过流、电压下溢等

    请首先监测电源轨和电流消耗是否存在任何问题。

    顺便说一下、以下页面介绍了 DRV8316 和 MSPM0G3507 之间一种可行的连接:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AIhB0RIrsHX7Kjt.eZfSvg__MSPM0-SDK__a3PaaoK__LATEST&placeholder=true 

    B.R.

    Sal