Thread 中讨论的其他器件: MSPM0G3507、 DRV8316
工具/软件:
您好 TI、
我正在通过 LP_MSPM0G3507 连接 DRV8316REVM
-如果我在 DRV8316REVM 的 OUT_A 和 OUT_B 之间连接了数字示波器探头、并且我开始驱动电机、调试器会断开连接、我可以看到以下消息(我认为 MCU 复位)、并且驱动器进入故障状态、因为我可以看到 nFault LED 亮起。 如果未连接示波器、一切正常、这种行为的原因是什么?
JTAG 通信错误:(错误–1001 @ 0x0)此器件不支持所请求的操作。 (仿真包 20.1.0.3429)
断开连接前无法从目标删除调试状态。 程序存储器中可能仍嵌入了断点操作码。 建议在连接并重新加载程序之前重置仿真器、然后再继续调试
-我认为 USB 为 DRV8316REVM 的 MSPM0G3507 和模拟电压供电正确吗? 我是否可以断开 MSPM0G3507 J101 3V3 5V5 和 GND 跳线并安装 R13 以从 DRV8316REVM 获取模拟电源 、或者应该采取什么措施来为所有电源 (VM、模拟电压和 LaunchPad) 供电?
此致、