This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001:温度和 LCS 阻抗之间的关系

Guru**** 2345740 points
Other Parts Discussed in Thread: ULC1001
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1516086/ulc1001-relationship-between-temperature-and-lcs-impedance

器件型号:ULC1001

工具/软件:

你好、团队

在 ULC1001 的技术手册中、温度校准需要在温度和 LCS 阻抗之间获得线性关系。

ULC1001 芯片是否可以测量该阻抗值?

ULC1001 的 USER_Params_tempParams_slope_CperOhm_Q27 寄存器的功能是设置 LCS 阻抗和温度之间的压摆率参数。

我想问该参数值是通过实际测量获得、还是通过 ULC1001 芯片内部校准后获得的值?

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    需要在校准之前计算和设置此斜率参数。 本质上、您需要在各种温度(一个频率)下收集 LCS 阻抗的各种数据点。 当温度室中设置各种温度时、可以使用阻抗分析仪测量 LCS 的阻抗来计算它。

    如果您没有阻抗分析仪、则可以将 ULC 校准功能用作测量方法、因为 ULC1001 可以计算阻抗。 为此、您可以将 LCS 置于温度室中、将区域 1 校准突发频率范围设置为温度校准频率(应远离谐振)、并运行该突发以填充阻抗值。 您可以在各种温度下执行此操作、以获取温度与阻抗曲线并计算斜率。

    此致、
    Sydney Northcutt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我可以问两个问题:
    计算出这个斜率参数后、这个参数是固定的吗? 是否有必要为不同的 LCS 重新计算此斜率参数


    2.您能解释一下这句话需要做些什么吗? 我不太明白这意味着什么
    将区域 1 校准突发频率范围设置为温度校准频率(应远离谐振)、并运行该突发以填充阻抗值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1.假设所有 LCS 都是同一个模型,您应该只需要计算一次这个参数。  

    2.基本上要计算这个斜率,您需要在各种温度下收集 LCS 阻抗。 要使用校准序列来收集这些数据点 、您应更改校准序列、以便仅包含突发 0 和 3。 然后、将突发 3 的开始和停止频率更改为您将用于温度校准(突发 5)的频率。 该频率应远离谐振、并具有通常平坦的响应。 然后、您可以在温度室中使用 LCS 运行此序列、ULC1001 将计算 LCS 阻抗。 阻抗将填充到 GUI 的“Region Parameters“部分。 然后、您在不同的温度下重复该过程。  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 然后、我可以再次询问、正如您所说、这两个突发是否用于校准? 然后、获得的阻抗值是否显示在图片的右下角

    让我再问一次。 如何确定 LCS 的谐振频率? 是否可以将突发 3 的起始频率和停止频率设置为相同? 为什么有必要确保为突发 3 设置的频率远离谐振频率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有几个问题要问

    对于用于校准的六个脉冲、对启动和停止频率范围是否有任何要求? 在校准期间哪些脉冲更适合设置为默认值

    2. LCS 校准的频率会随着阻抗的变化而变化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    那么、我是否可以再次询问、正如您所说、这两个突发是否用于校准? 然后、获得的阻抗值是否显示在图片的右下角

    是的。

    如何确定 LCS 的谐振频率?

    若要了解 LCS 的谐振峰值以及整个频率范围内的总体阻抗、您需要某种类型的阻抗分析仪。  

    是否可以将突发 3 的起始频率和停止频率设置为相同? [/报价]

    是、但只应在计算斜率时执行此操作。

    为什么有必要确保为突发 3 设置的频率远离谐振频率

    这是因为用于温度校准的频率应远离谐振。 突发 3 只应设置为该频率、并且在计算温度斜率时具有相同的起始频率和停止频率。 在正常运行中、突发 3 应接近谐振峰值。  

    对于用于校准的六个脉冲、对起始频率范围和终止频率范围是否有任何要求

    是的。 您是否可以访问完整数据表? 如果不是、请从 ULC1001 工具页面申请访问。  

    针对 LCS 校准的频率是否会随阻抗变化而变化

    用于校准的频率由用户根据 LCS 的阻抗响应进行设置。  

    此致、
    Sydney Northcutt

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我想再问几个问题

    对于 ULC1001、能否直接从除水模式切换到除冰模式、或者是否需要首先进入停止模式、然后切换回除冰模式

    2.校准 ULC1001 时,是否需要确保镜头清洁? 如果镜头上有杂质、会造成什么影响

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1.如果一个模式正在运行,应在切换到另一个模式之前终止或完成。

    2.是的,校准时镜头应清洁。 当镜头有质量时、阻抗响应会发生变化、因此如果您用污染物校准镜头 、则会根据该阻抗响应进行校准。

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 让我再问一次

    1.对于不正确的杂质、ULC1001 中是否有任何可计算阻抗值的相关公式

    2.对于同一组校准参数,如果压电陶瓷长期运行后出现一定的衰减,校准后的结果仍然是固定的

    3、根据您的产品经验,压电陶瓷在其去除水的效果变得非常差之前会在多大程度上变质

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1、通过 Z = V/I 计算阻抗  

    2.如果压阻抗响应发生变化,相应的校准参数会有所不同。  

    3.我对此没有意见。 这将取决于独特的压电式和 LCS 结构。 我没有看到任何压电介质的性能下降、但由于 LCS 组装不当、去除水的效果可能会很差。 例如、透镜从压电体上松开会导致清洁性能不佳。   

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我有几个问题要问

    1.在空闲状态下和正常运行期间测量 LCS 的阻抗值时、结果是否有任何差异? 此外、去除水期间的阻抗将与去除冰期间的阻抗不同

    2.在 GUI 界面上,可以允许压电陶瓷在此时测量阻抗的同时执行除水操作

    3.您之前提到,测量阻抗时,需要将 3 号脉冲的参数配置为与 5 号脉冲的参数相同。 那么、脉冲 5 的所有参数是否都是默认参数? 我在这里试过。 如果更改了脉冲 3 的起始频率和结束频率、获得的阻抗值将发生变化。 这是否意味着该值没有参考值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1.阻抗响应一般应相同。 水模式和冰模式清洗基本相同、只是冰模式在水清洗序列之前有加热突发。 对于水突发和加热突发、会驱动不同的频率。

    2.否,无源/清洗突发期间不进行任何阻抗计算。 这仅在活动模板(如校准)中完成。  

    3. 突发 5 需要使用远离共振的频率,这取决于你的 LCS。 此处没有要使用的默认/通用值。 您需要收集 LCS 的一些阻抗与频率间的关系数据、以更好地确定该值。  
    在突发 3 下进行的测量只是告诉 LCS 在这些频率下具有不同的阻抗。  

    此致、
    Sydney Northcutt