工具/软件:
你好、团队
在 ULC1001 的技术手册中、温度校准需要在温度和 LCS 阻抗之间获得线性关系。
ULC1001 芯片是否可以测量该阻抗值?
ULC1001 的 USER_Params_tempParams_slope_CperOhm_Q27 寄存器的功能是设置 LCS 阻抗和温度之间的压摆率参数。
我想问该参数值是通过实际测量获得、还是通过 ULC1001 芯片内部校准后获得的值?
谢谢~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
你好、团队
在 ULC1001 的技术手册中、温度校准需要在温度和 LCS 阻抗之间获得线性关系。
ULC1001 芯片是否可以测量该阻抗值?
ULC1001 的 USER_Params_tempParams_slope_CperOhm_Q27 寄存器的功能是设置 LCS 阻抗和温度之间的压摆率参数。
我想问该参数值是通过实际测量获得、还是通过 ULC1001 芯片内部校准后获得的值?
谢谢~
您好:
需要在校准之前计算和设置此斜率参数。 本质上、您需要在各种温度(一个频率)下收集 LCS 阻抗的各种数据点。 当温度室中设置各种温度时、可以使用阻抗分析仪测量 LCS 的阻抗来计算它。
如果您没有阻抗分析仪、则可以将 ULC 校准功能用作测量方法、因为 ULC1001 可以计算阻抗。 为此、您可以将 LCS 置于温度室中、将区域 1 校准突发频率范围设置为温度校准频率(应远离谐振)、并运行该突发以填充阻抗值。 您可以在各种温度下执行此操作、以获取温度与阻抗曲线并计算斜率。
此致、
Sydney Northcutt
您好:
1.假设所有 LCS 都是同一个模型,您应该只需要计算一次这个参数。
2.基本上要计算这个斜率,您需要在各种温度下收集 LCS 阻抗。 要使用校准序列来收集这些数据点 、您应更改校准序列、以便仅包含突发 0 和 3。 然后、将突发 3 的开始和停止频率更改为您将用于温度校准(突发 5)的频率。 该频率应远离谐振、并具有通常平坦的响应。 然后、您可以在温度室中使用 LCS 运行此序列、ULC1001 将计算 LCS 阻抗。 阻抗将填充到 GUI 的“Region Parameters“部分。 然后、您在不同的温度下重复该过程。
此致、
Sydney Northcutt
您好:
那么、我是否可以再次询问、正如您所说、这两个突发是否用于校准? 然后、获得的阻抗值是否显示在图片的右下角
是的。
如何确定 LCS 的谐振频率?
若要了解 LCS 的谐振峰值以及整个频率范围内的总体阻抗、您需要某种类型的阻抗分析仪。
是否可以将突发 3 的起始频率和停止频率设置为相同? [/报价]是、但只应在计算斜率时执行此操作。
为什么有必要确保为突发 3 设置的频率远离谐振频率这是因为用于温度校准的频率应远离谐振。 突发 3 只应设置为该频率、并且在计算温度斜率时具有相同的起始频率和停止频率。 在正常运行中、突发 3 应接近谐振峰值。
对于用于校准的六个脉冲、对起始频率范围和终止频率范围是否有任何要求是的。 您是否可以访问完整数据表? 如果不是、请从 ULC1001 工具页面申请访问。
针对 LCS 校准的频率是否会随阻抗变化而变化用于校准的频率由用户根据 LCS 的阻抗响应进行设置。
此致、
[/quote]
Sydney Northcutt
大家好、我有几个问题要问
1.在空闲状态下和正常运行期间测量 LCS 的阻抗值时、结果是否有任何差异? 此外、去除水期间的阻抗将与去除冰期间的阻抗不同
2.在 GUI 界面上,可以允许压电陶瓷在此时测量阻抗的同时执行除水操作
3.您之前提到,测量阻抗时,需要将 3 号脉冲的参数配置为与 5 号脉冲的参数相同。 那么、脉冲 5 的所有参数是否都是默认参数? 我在这里试过。 如果更改了脉冲 3 的起始频率和结束频率、获得的阻抗值将发生变化。 这是否意味着该值没有参考值?
您好:
1.阻抗响应一般应相同。 水模式和冰模式清洗基本相同、只是冰模式在水清洗序列之前有加热突发。 对于水突发和加热突发、会驱动不同的频率。
2.否,无源/清洗突发期间不进行任何阻抗计算。 这仅在活动模板(如校准)中完成。
3. 突发 5 需要使用远离共振的频率,这取决于你的 LCS。 此处没有要使用的默认/通用值。 您需要收集 LCS 的一些阻抗与频率间的关系数据、以更好地确定该值。
在突发 3 下进行的测量只是告诉 LCS 在这些频率下具有不同的阻抗。
此致、
Sydney Northcutt