This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV11873EVM:DRV11873EVM 无法启动 912-101 无刷振动电机

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV11873EVM, DRV11873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1529005/drv11873evm-drv11873evm-fails-to-start-912-101-brushless-vibration-motor

器件型号:DRV11873EVM
主题: DRV11873 中讨论的其他器件

工具/软件:

我目前正在使用 DRV11873EVM 用于驱动无刷振动电机的评估板:
型号 912-101 、12mm 无刷振动电机–15mm 类型
12mm 无刷振动电机 — 15mm 类型 — Precision Microdrives

在电机连接到电路板的情况下、为电机加电 脉冲 3–4 次 、然后 暂停约 10 秒 、和 无限重复此循环 成功启动所需的时间。

我已经检查了接线和连接、所有内容看起来都是正确的。 我想知道这种行为是否是由于:

  • 电机启动参数与 DRV11873EVM 的默认配置不匹配

  • 启动扭矩不足或负载检测问题

  • 或时序不兼容问题

如果您能深入了解导致此问题的原因、或者为实现正确启动而可以进行哪些配置更改、我们将不胜感激。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    器件似乎看到了锁定、因此在间隔后重复出现

    我无法下载数据表、您能否确认电感、电阻?

    电机额定值为 5V、这是 DRV11873 建议的最小额定值

    谢谢、此致

    Venkatadri S.