请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV11873EVM 主题: DRV11873 中讨论的其他器件
工具/软件:
我目前正在使用 DRV11873EVM 用于驱动无刷振动电机的评估板:
型号 912-101 、12mm 无刷振动电机–15mm 类型
12mm 无刷振动电机 — 15mm 类型 — Precision Microdrives
在电机连接到电路板的情况下、为电机加电 脉冲 3–4 次 、然后 暂停约 10 秒 、和 无限重复此循环 成功启动所需的时间。
我已经检查了接线和连接、所有内容看起来都是正确的。 我想知道这种行为是否是由于:
-
电机启动参数与 DRV11873EVM 的默认配置不匹配
-
启动扭矩不足或负载检测问题
-
或时序不兼容问题
如果您能深入了解导致此问题的原因、或者为实现正确启动而可以进行哪些配置更改、我们将不胜感激。
提前感谢!