This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353F:DRV8353F 寄存器设置审阅

Guru**** 2347060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1528830/drv8353f-drv8353f-register-setting-review

器件型号:DRV8353F

工具/软件:

大家好、我们设计了 DRV8353FS 驱动器和 3 个半桥电路(原理图如附件电子表格和 MOSFET 数据表,如下所示)。 请帮助您查看我们在团组上设置的内容是否正确。 任何不合适的东西,请告诉我。 谢谢。

注意:对于目标输出上升时间/下降时间、我们不知道如何定义它们(请参阅 DRV8353F:如何确定“目标输出上升时间“和“目标输出下降时间“-电机驱动器论坛 — 电机驱动器- TI E2E 支持论坛)。 因此它们与数据表暂时相同。

MOSFET 数据表链接: www.mccsemi.com/.../drv8353f-config-for-review.xlsx:320:240]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、上升和下降时间受 IDRIVE 设置的影响最大。  

    您共享的链接无法正常工作、因此我无法看到您选择的寄存器或 MOSFET。

    但是、您可能不需要 8353 默认的最大 IDRIVE 设置。 我建议先使用较低的设置((300mA 供电方<xmt-block1> 600mA</xmt-block> 受电方)、 600mA、先看看这样是否适合您。

    idrive 设置过高将导致系统出现问题。

    谢谢您、

    Joseph