This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353F:死区时间/过流/布局

Guru**** 2350880 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353F, DRV8353
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1528402/drv8353f-dead-time-overcurrent-layout

器件型号:DRV8353F
主题: DRV8353 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好


我对 DRV8353F 有一个疑问。


(1) 如“了解智能栅极驱动“文档中所述、死区时间是否会因优化死区时间而发生变化?
   https://www.ti.com/jp/lit/an/slva714d/slva714d.pdf

   

  还是固定为以下规格中所述的标准值?

     

(2) 据说 SPI 过流时、默认情况下在逐周期 (CBC) 模式下运行、但这是否意味着与 OCP_MODE 中的自动重试相同?

(3) 我们同时考虑 DRV8353F(40 引脚)和 DRV8353(40 引脚)、并计划使用共同的布局。
   DRV8353 数据表不包含 40 引脚的参考布局。 是否可以使用与 DRV8353F 数据表相同的布局?


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1.死区时间将固定为您在规格表中设置的值。

    2。仅当 OCP_MODE = 01b 时、器件才在 CBC 有效运行。 默认情况下、当给 PWM 输入上的新上升沿 (CBC) 或在 T (RETRY) 时间过后、器件将重试。

    如果您只需要 T (RETRY) 且不需要清除 CBC 故障、则可以将下面显示的位更改为 0b

    3.是的,他们可以共享共同的布局,因为他们共享相同的引脚排列

    谢谢您、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joseph、


    感谢您的回答。


    我还有一个问题。

    (2) 过流情况
    我仍然不理解 CBC 0b 和 1b 之间的区别。
    是否有任何显示运行情况的波形? 两者是否由于自动重试操作而间歇性运行?
    在间歇性运行的情况下、电流转换是否像围绕 OCP 阈值的有限电流一样?

    (3) 关于布局
    我对 GND 和 AGND 有疑问。
    在参考布局中、GND 和 AGND 连接在同一层。

        

    能否共享 GND 和 AGND? 还是最好将它们分开?
    当我查看数据表时、显示连接到 AGND。

         


    我不确定是否需要分离 GND 和 AGND。


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    (2)。 仅当 OCP_MODE 已设置为自动重试时、CBC 模式才能设置为 1b。

    当 CBC 为 0b 时、器件清除故障条件、并仅在 T (RETRY) 过后重试。

    当 CBC 为 1b 时、器件在 INHx 或 INLx 上收到新的上升沿后或在 T (RETRY) 过后清除故障条件。

    CBC = 1b 可以加快重试速度、因为不必等待 T (RETRY) 通过、器件就能尝试自动恢复。

    (3)。 AGND 和 GND 应单独使用、AGND 用于安静的模拟信号、其中 GND 用于噪声更大的电源 GND。 AGND 是分开的、以保护 CSA 输出到 MCU 等敏感信号免受功率级 GND 的噪声。 您可以在下面查看这张图片以了解更多详细信息。

    谢谢您、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joseph、

    感谢您的回答。

    (2) 关于过流操作、
    我会检查您的答案。

    (3) 关于布局
    在 11.2 布局示例中、GND 和 AGND 相同。 这似乎与您的答案不同、那么哪一个是正确的?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    (3)

    两种方法均可使用。

    可以在布局示例 11.2 中看到、MCU 信号保持远离电源/开关信号、以避免噪声传播。 您可以如布局示例中所示在同一平面上连接 AGND 和 GND、只需确保将敏感信号与嘈杂的开关信号分开。  

    谢谢您、

    Joseph