This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245-Q1:DRV8245-Q1

Guru**** 2439670 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8714-Q1, DRV8263-Q1, DRV8718-Q1, DRV8245-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1530092/drv8245-q1-drv8245-q1

器件型号:DRV8245-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8714-Q1DRV8263-Q1DRV8718-Q1、

工具/软件:

您好:

Dose TI 拥有集成 H 桥或全桥电机驱动器电路、这些电路在 DRV8245-Q1 具有类似的规格 、但还内置了某种反电动势并联稳压器功能?  

我在寻找不需要数字接口 (I2C 或 SPI) 的器件、但只能由 IC 控制、而不需要电桥的输入信号控制输出。  

否则、我必须考虑分立式或某种模拟设计来处理电机产生的反电动势。  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Samuel、

    感谢您的提问。

    [引述 userid=“602634" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1530092/drv8245-q1-drv8245-q1 ]Dose TI 集成了 H 桥或全桥电机驱动器电路、这些电路在 DRV8245-Q1 具有类似的规格、 但还内置了某种反电动势并联稳压器功能?  [/报价]

    请阐明反电动势并联稳压器的含义? 您是否需要这样做来调节速度? 我们的部分产品中已断电制动。 集成式电机驱动器 DRV8263-Q1(SPI 版本)以及栅极驱动器 DRV8714-Q1 和 DRV8718-Q1 SPI 和 HW 版本都具有该特性。 请查看这些数据表。 在您的应用中、反电动势并联稳压器的用途是什么? 这是用于关闭电机还是处理手动移动?  

    此致、Murugavel   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、对不清楚的问题感到抱歉。  

    我基本上想在电机运行时将 BEMF 抑制到接地端。 唯一的目的是阻止该能量流回源并通过分流电阻器或其他器件耗散。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Samuel、

    别担心。  

    基本上是要在电机运行时抑制反电动势接地。 [/报价]

    如果我理解正确、这意味着电机正在通过外部机械方式旋转、并在其端子之间产生 BEMF、正确。

    当输出处于活动状态(器件处于唤醒状态且 DRVOFF = 0)且输入 PWM 减小(例如在 PH/EN 驱动模式下)时、BEMF 将在再循环导通期间由两个 HS-FET 耗散。 如果 PWM 输入立即为 0、这可能允许所有 BEMF 驱动的电流通过 HS-FET、并 可能超过过流跳闸点 OCP。 发生 OCP 时、大电流路径会突然断开、这可能导致电机端子上出现高电压、因为电感反冲可能会损坏器件。 为了避免这种情况、建议将 PWM 占空比从用于运行电机的任何占空比稳定下降至 0。  

    此外、DRV8245-Q1 还可能 通过 nSLEEP 或 DRVOFF 将输出置于高阻态来停止驱动电机。 在这种情况下、出现在 OUT1 和 2 上的 BEMF 将通过体二极管传导回 VM 和 GND 电源轨。 由于电机正在损耗能量、因此 BEMF 电压绝不会超过电源电压 VM。 在这种情况下、电机将滑行停止、其 BEMF 会缓慢安全地耗散、而不会影响驱动器。 希望这对您有所帮助。 谢谢你。

    此致、Murugavel