工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
我的客户使用 DRV8706SQRHBRQ1 测试自己的 PCB。
它们在二极管续流模式测试方面存在问题。 请检查下面的波形。

C1:IN1(黄色)、0V
C2:IN2(粉色)、0V
C3:GH1(蓝色)、0.7V
C4:驱动 OUT1(绿色)、0.7V
如果 IN1 和 IN2 都为 0V、我检查器件是否会进入二极管续流模式。

GH1 输出也将为 0V、因此用户可以用手将电机旋转到任何方向。
但如您所见、GH1 不是 0V、约为 0.7V、因此 FET 驱动输出也为 0.7V。 因此、用户无法按照自己想要的方向旋转电机。
是否正常运行? 还是在二极管续流模式下让 GH1 输出 0V 时我会遗漏一些东西?
请检查此问题。 谢谢。
此致、
追逐