This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8706-Q1:有关二极管续流模式的问题

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8706-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1529679/drv8706-q1-question-about-diodes-freewheel-mode

器件型号:DRV8706-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户使用 DRV8706SQRHBRQ1 测试自己的 PCB。

它们在二极管续流模式测试方面存在问题。 请检查下面的波形。

C1:IN1(黄色)、0V
C2:IN2(粉色)、0V
C3:GH1(蓝色)、0.7V
C4:驱动 OUT1(绿色)、0.7V

如果 IN1 和 IN2 都为 0V、我检查器件是否会进入二极管续流模式。

GH1 输出也将为 0V、因此用户可以用手将电机旋转到任何方向。

但如您所见、GH1 不是 0V、约为 0.7V、因此 FET 驱动输出也为 0.7V。 因此、用户无法按照自己想要的方向旋转电机。

是否正常运行? 还是在二极管续流模式下让 GH1 输出 0V 时我会遗漏一些东西?

请检查此问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    感谢您的提问。  

    是的、这是正常现象。

    GH =低电平且 SHx =高阻态(HS FET 和 LS FET 关闭)。  

    请参阅此常见问题解答。 SH 应具有弱上拉电阻。 您的客户可能在 SH 引脚上有一些弱负载、然后 SH 引脚不是纯 0V。  

    (3) DRV8705S-Q1EVM:当 nsleep 为高电平时为何 GHx 处于高电平 — 电机驱动器论坛-电机驱动器 — TI E2E 支持论坛

    此致

    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinya:

    感谢您的支持。

    我知道这是正常运行。

    然后、是否可以在 DRV8706-Q1 使用任何现有模式工作时使 GHx 完全为 0V?

    我的客户只想用手在特定模式下使电机向任何方向旋转。

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的提问。 会向您反馈一两天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinya:

    感谢您的支持。

    如果有更新、请告知我。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    感谢您的提问。

    SH 引脚上的 GH = 0.7V 不应开启外部 FET。 因此客户可以手动旋转电机。  

    但是、如果客户不想在 GH 上看到一些电压、nSLEEP =低电平可能是解决方案。

    如果您还有其他问题、可以生成新帖子吗? 我们将在新帖子中为您提供支持。

    此致

    森田真也