This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:BLDC 梯形无传感器控制。 BEMF 看起来不正确

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1530519/drv8305-bldc-trapezoidal-sensorless-control-bemf-not-looking-right

器件型号:DRV8305

工具/软件:

您好:

我尝试对 BLDC 进行梯形无传感器控制。 目前在我的代码中、我只是逐步执行所有换向、以使 BLDC 达到速度、从而看到 BEMF。 但是、当我查看电机的相位时、它并不是真正看起来符合我的预期。 反电动势没有典型的梯形形状。 相反、BEMF 的“浮动“部分似乎反转。 请参见下图。  

有人知道这可能是什么原因吗?

我使用的是 DRV8305 和 F28069



将其与应显示的样子进行比较:  




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niclas、

    换向可能出现问题。 通常、不正确的换向序列或相位接线会导致一个相位“反向“。 您是否对 DRV8305 使用您自己的代码或任何参考代码?

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎与我的旋转速度有关。 如果我逐渐增加速度、最终会开始看起来正确。 但随后它是不稳定的、最终电机会卡住。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niclas、

    您的换向斜坡速率是多少?

    此致、

    Yara