This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:Request for Support–使用 DRV8711 在高 RPM 下电机失速

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711, DRV8711EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1527569/drv8711-request-for-support-motor-stalling-at-high-rpm-using-drv8711

器件型号:DRV8711

工具/软件:

尊敬的团队:

我正在使用 DRV8711 步进电机驱动器 和使用的配置 外部 N 沟道 MOSFET (器件型号: STL36DN6F7 ) 以驱动具有以下规格的步进电机:

  • 工作电压: 24 伏

  • 电流/相位: 1.68A

  • 保持扭矩: 0.36 牛米

  • 最大速度: 1500 转/分

我所面对的问题是这样 当我尝试以或接近其最大速度 (1500RPM) 运行电机时、它会随机失速或停止 。 已配置 将寄存器扭矩为其最大满量程电流 、但问题仍然存在。   Rsense 电阻器为 0.01 Ω

您能否帮助确定可能限制性能并阻止电机从 drv8711 达到额定速度的因素?

如何知道 drv8711 的最大转速支持容量?

感谢您的支持。

此致、
Padmaja.

嵌入式工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Padmaja:  

     

    感谢您与我们联系。  

    我面临的问题就是这个问题 当我尝试以或接近其最大速度 (1500RPM) 运行电机时、它会随机失速或停止 。 已配置 将寄存器扭矩为其最大满量程电流 、但问题仍然存在。   Rsense 电阻为 0.01 Ω[/报价]

    您是否愿意 在这种情况下向我们提供电机电流和 nFAULT 波形的捕获情况。 满量程电流取决于驱动器设置、包括 ISGAIN、扭矩和 RSENSE 以及电机绕组电阻器。   电机电阻和设置的 ISGAIN 是多少?

    您能否帮助确定可能限制性能并阻止电机从 drv8711 达到额定速度的因素?

    电机转速取决于电机规格、电流、微步进以及目标速度。 请说明一下什么是 1500 RPM 的加速曲线。 什么是 微步 模式。 请使用 nFAULT 提供电机电流 、并阐明电机如何启动并达到 1500RPM。  

    如果目标电机启动速度过高、则电机不会旋转。 确保电机可以支持目标速度或实施加速曲线以使电机达到速度。

    如何知道 drv8711 的最大 rpm 支持容量?

    最大 RPM 速度取决于电机规格以及 MOSFET 的电流能力。 检查 nFAULT 和电流波形可确定电机失速的原因。  

    请提供以上信息、如果您有任何问题、请告知我。  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 驱动程序设置如下:

    ISGAIN:5.

    扭矩:0xFF

    RSENSE:0.01

    电机绕组电阻/相位:2. 05 Ω

    以下是所附数据表中的电机规格。 电机部件号: BH 42 SH 38-1684 A

    e2e.ti.com/.../ELE-MOTOR-_2D00_-BH42SH38_2D00_168A.pdf

    还要找到 MOSFET 的数据表  

    e2e.ti.com/.../MOSFETS.pdf

    您能帮助我如何检查 nFAULT 和电流波形吗? 当我将扭矩电阻值设置为 0xFF 时、电机会接受 1.6A、随着速度的增加、反电动势会使电流降低至 0.5A。 和加速度曲线最初建立的电机转速设置为 50rpm、然后 50 增加并有一些延迟、直到我们的计算值为止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Padmaja:  

    感谢您的更新。 让我检查一下文档、然后返回给您。 同时、请验证 nFAULT 和电流波形。  

    请使用示波器捕获 nFAULT 引脚输出、还使用电流探针来捕获电机绕组电流波形。 此外、如果您有自己的设计或使用 DRV8711EVM DRV8711EVM 评估板|德州仪器 TI.com、您想告诉我您的意思吗

    如果您使用自己的设计、请将原理图分享给我、以确保满足设计要求。  

    此致、  

    Mojtaba.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mojtaba,

    我将捕获 nFAULT 和电流波形、并将其发送给您进行审核。 此外、当电机失速时、I CHECK 状态寄存器、但不会发生故障情况。 我们有自己的设计、请查看随附的原理图、即控制器卡和驱动器卡 (MOSFET).e2e.ti.com/.../SASD_2D00_CC.pdfe2e.ti.com/.../SASD_2D00_DC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mojtaba,

    我想提醒一下、我们没有使用 nFAULT 引脚作为硬件连接 来捕获 nFAULT 引脚输出。 请告诉我这方面的备选方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Padmaja:

    感谢您的更新。

    请让我明天再回来。  

    此致、  
    Mojtaba.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Padmaja:  

    感谢您的耐心。  

    [引述 userid=“641612" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1527569/drv8711-request-for-support-motor-stalling-at-high-rpm-using-drv8711/5875382 #5875382“]

    ISGAIN:5.

    扭矩:0xFF

    RSENSE:0.01

    电机绕组电阻/相位:2. 05 Ω

    [/报价]

    选择合适的器件。 IFS 为 (2.75 * 255)/(256 * 5 * 0.01)= 54 A、IFS < 24 /(2.05+27m+0.01)= 11.5A。

    您能告诉我 RSENSE 为什么是 0.01 吗?  

    在步进电机中、设定的满量程电流 (IFS) 是通过任一绕组的最大电流。 对于 DRV8711、该数值将取决于模拟电压、编程的扭矩和增益值以及检测电阻值 (RSENSE)。

    想通知  的是、我们没有将 nFAULT 引脚用作硬件连接来捕获 nFAULT 引脚输出。 请告诉我这方面的备选方案。

    您是否可以在板上涂抹针脚?  

    另外、请捕获电流以及 AOUT 和 BOUT

    此致、  

    Mojtaba.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉晚才回答。 感谢您发送编修。 性能并返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Padmaja:

    当然! 如果您有任何问题、敬请告知。

    此致、  

    Mojtaba.