This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8424:DRV8424 相关问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8424, DRV8825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1530020/drv8424-drv8424-related-issues

器件型号:DRV8424
主题中讨论的其他器件: DRV8825

工具/软件:

您好:

客户设计了一个用于驱动电子膨胀阀的步进电机板。 客户遇到了几个问题、请帮助分析。
通常、电机相电阻约为 3 欧姆或更低、而电子膨胀阀步进电机相电阻约为 100 欧姆。 电机驱动器已选择 TI DRV8424、竞争品牌型号为 HR8825。

DRV8424 驱动程序设置如下:
斩波电流 2000mA、上升步进中的慢速衰减、下降步进中的慢速衰减、TOFF 设置为 24us(测试结果为 7us、16us、24us、32us 对电流波形几乎没有影响、但最终选择 24us 以与竞争对手保持一致)、步进频率为 200pps。

HR8825 的驱动程序设置如下:
斩波电流 500mA、全混合衰减、TOFF 固定 25us、步进频率 200pps。

测试情况:在测试过程中、将一个 1Ω 电阻器串联到线圈上、以测量电阻器两端的电压、从而测量线圈电流。


HR8825 测试电流波形和膨胀阀温度如下图所示:

下图展示了 DRV8424 测试电流波形和膨胀阀温度:

从测试结果可以看出、电流波形基本一致、并且 TI 芯片的电流波形尖峰更少、波形清晰。 图中的温度是电子膨胀阀的连续工作温度。 由 HR8825 驱动的膨胀阀温度为 49 摄氏度、重复测试温度为 45-46 摄氏度、取最大值。 DRV8424 驱动的膨胀阀温度达到 52 摄氏度。 温度过高会影响电机的使用寿命。


客户的问题如下:


为什么需要将 DRV8424 的斩波电流设置为 2000mA、即 VREF 电压需要约 2.6V、才能使电子膨胀阀电机运行并形成上述电流波形? 当它低于设定的 2000mA 时、电机不运行或无功率。


2.在相同的衰减模式和关断时间设置下, DRV8424 和 HR8825 之间有什么区别,这会导致电子阀的表面温度升高? 数据手册提到电机绕组的电流由 PWM 控制电路进行调节、关断时间也可以调节。 什么是 PWM 频率以及如何调整它。 两个芯片之间的区别是什么。


3、如何优化电机驱动芯片的设置,以匹配电子膨胀阀等高内阻电机的应用?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    感谢您在这个论坛上发帖。

    HR8825 是 TI 老得多的复制 cat 版本、在过去 10 年中非常流行、步进驱动器 DRV8825、仅供参考。  

    测试情况:在测试过程中、1Ω 电阻器与线圈串联、用于测量电阻器两端的电压、从而测量线圈电流。

    这应该没问题、但使用非接触钳位电流探头会更好。 例如 https://www.micsig.com/current%20probe/。

    [引述 userid=“520944" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1530020/drv8424-drv8424-related-issues。]2. 在相同的衰减模式和 TOFF 时间设置下、DRV8424 和 HR8825 之间有何区别、这会导致电子阀的表面温度升高? 数据手册提到电机绕组的电流由 PWM 控制电路进行调节、关断时间也可以调节。 什么是 PWM 频率以及如何调整它。 两个芯片之间的区别是什么。

    DRV8424 使用固定 TOFF 电流调节、而 DRV8825 使用固定 PWM 30kHz 斩波电流调节。  

    [quote userid=“520944" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1530020/drv8424-drv8424-related-issues 如何优化电机驱动芯片的设置,以匹配高内部电阻电机的应用,如电子膨胀阀?

    对于 DRV8424 的全步进模式、我建议使用慢速衰减设置。 这样可以尽量减少发热。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    VM=12V、将细分设置为 71%并以全步进方式运行电流;电子膨胀阀实际上是一个四线双极步进电机。

    请帮助推荐类似于 8825 的新型号、适用于驱动电子膨胀阀应用(高内阻电机)、并提供相关设置。 DRV8424 很好、但客户希望在操作过程中降低电子阀的表面温度。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    对于全步进模式、必须将 DR8424 设置为慢速衰减、以获得 最低的电机热量。 此外、选择更高的 TOFF 值将减少热量 — 客户已经在使用这些设置,看起来不错。 DRV8424 利用了我们的产品系列中目前推出的最新步进驱动技术。  

    DRV8424 驱动程序设置如下:
    斩波电流 2000mA、上升步进中的慢速衰减、下降步进中的慢速衰减、TOFF 设置为 24us(测试结果为 7us、16us、24us、32us 对电流波形几乎没有影响、但最终选择 24us 以与竞争对手保持一致)、步进频率为 200pps。[/报价]

    对于 VM = 12V 且步进电机 DCR 为 100 Ω 的情况、如前所述、无论 VREF 设置如何、流经线圈的最大电流都不能超过 12/100 = 120mA。 这也意味着实际上不会发生电流调节、因为电流永远不会超过 ITRIP;如果将 VREF 设置为驱动至高于 120mA 的电压、则会发生这种情况。 但由于已经具有高 DCR、因此通常在全步进模式下不需要进行此电机电流调节。  

    客户能否在 VREF 设置为 132mV (0.32V) 的情况下捕获输出电流波形以及 AOUT1 和 AOUT2 波形并与我们分享? 谢谢你。

    此致、Murugavel