This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-LMG2100-MD:有关输入电源电容器设计值的问题。

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-LMG2100-MD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1524915/boostxl-lmg2100-md-question-about-input-power-capacitor-design-value

器件型号:BOOSTXL-LMG2100-MD

工具/软件:

你好。

我在 TI 主页上查看了以下内容。

“在 40kHz PWM 下具有高效率(峰值 99.3%)、可在 25°C 环境温度下运行、连续电流高达 27ARMS、无需散热器。“

我尝试参考 LMG2100 EVM 电路图设计一款类人机器人联合驱动器。

我知道、在对 GaN FET 进行高频应用和控制时、由于电流纹波较低、功率铝电容器被陶瓷电容器取代。

从电路图可以看出、6 个 MLCC 10uF 产品 (60uF) 专为 48V 输入电源而设计。

请说明设计 60uF 的计算公式。 谨致问候、

此致、

Jeong。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeong:

    通常使用两种条件来确定直流链路电容器容值。 第一种方法是基于可接受的直流电压纹波。 第二个是将直流母线电流谐波限制在电容器 ESR 中的功率损耗不会导致过热的程度上。 根据现有电路设计和实验验证、可使用 EVM 实现理想尺寸。 以下参考文件 J. W. Kolar、T. M. Wolbank 和 M. Schrodl、“电压直流链路 PWM 转换器系统直流链路电容器上的 RMS 电流应力分析计算“、1999 是直流链路电流应力和尺寸确定的一个很好的参考。 第九届电机和驱动器国际会议 No. 468), Canterbury, UK, 1999, pp. 81-89, Doi:10.1049/CP:19990995

    谢谢、

    Subhransu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Subhransu

    我很好奇 BOOSTXL-LMG2100-MD 电源中设计的 MLCC 60uF 的设计情况。\

    你的回答与我提出的问题不同。

    我认为答案很晚了。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeong:

    我正在与 Subhransu 合作、以帮助解决这个 EVM 设计问题。

    首先、我们对长时间的回答表示歉意。 我们的内部系统使用滤波器、以便我们的团队可以查看有关 GaN 器件的问题。 这个线程发现了一个边缘案例与我们的过滤导致这个线程在我们的端不被注意 我们在这里纠正了未来的错误。

    我们正在联系此 EVM 的特定工程师、以了解是否使用任何其他特定方法来计算电路板上的电容。 正如 Subhransu 所提到的,我们将多次利用实验室测试来确定最佳价值,但我们在此确认。 请留出一两天时间供我们讨论和回应

    谢谢、
    Zach S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeong:

    根据我从 EVM 设计团队收到的意见、下面是我的回复:  

    通过 测量直流母线电 压纹波、在我们的 EVM 中通过实验确定直流母线电容。 根据您设计的系统直流电压纹波 要求、请测量纹波并相应地增加/移除额外的直流母线电容器。

    可以根据以下链路针对直流链路电容器尺寸的计算选择起始值:

     https://www.specterengineering.com/blog/2019/9/7/dc-link-capacitor-selection-for-your-inverter

    谢谢、

    Subhransu