This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2624:自动校准分辨率问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2624, DRV2604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1533194/drv2624-questions-for-resolutions-of-auto-calibration

部件号:DRV2624
主题: DRV2604 中讨论的其他部分

工具/软件:

我想知道应用于 DRV2624 的自动校准的分辨率和范围。


1.我知道校准时间由 AUTO_cal_time [1:0]决定、校准频率的中心由 DRIVE_TIME [4:0]决定。
  但我想根据每次 AUTO_cal_TIME[1:0]时间 (250ms、500ms、1S) 来了解扫描范围。

2. DRV2624 的 Auto-Calibaraion 使用 检测到的 B-EMF。  
  我想知道将 B-EMP 值处理为模拟信号还是数字信号。 如果是进行数字处理、我想知道处理后的 B-EMP 范围 和 LSB 的 B-EMP 值。

谢谢、

余炳民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我想你不小心写了两篇文章,所以我删除了另一篇文章。

    以下是一些答案:

    1. drive_time 是对谐振频率的初始猜测。 但是、这不是校准的目的。 自动校准和自动谐振是两种在闭环模式下同时运行的算法。 自动校准用于测量反电动势并为将来的波形播放设置基准目标。 自动共振独立运行。
      1. 执行器可以使用更长的自动校准时间、这可能需要更长的时间才能稳定、但通常默认时间适用于所有电机。
    2. 我假设您讨论的是整个问题部分的反电动势电压。 信号最终在数字域中进行处理。 有一个模拟增益 (BEMF_GAIN) 和数字增益 (A_CAL_BEMF) 、这是根据用于编程的额定电压设置的校准结果(测量 BEMF)计算的。  
      1.  DRV2624 并未明确定义 BEMF 幅度的计算、但您可以大致使用 DRV2604 数据表中的公式 — 请参阅 “7.6.14 自动校准反电动势结果(地址:0x19)“部分。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 在您的答案中 、请告诉我自动校准和自动共振有何不同。
    到目前为止、我知道自动校准可以调整谐振频率。

    我想知道 自动校准的频率或 B 电动势范围。
    例如、自动校准范围为 30Hz、f0 为 200Hz。 然后、自动校准范围为 170~230Hz、具有 160Hz f0 的电机不自动校准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道 自动校准的频率或 B 电动势范围。 -->这是指保持共振频率的自动校准或自动共振系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我尝试以不同的方式进行解释。

    自动校准:此算法测量 BEMF 电平并根据编程的额定电压设置目标 BEMF 电平。 在闭环模式下、器件将调整输出驱动电压、以使 BEMF 电平与此校准电平匹配。 如果 LRA 受到阻尼(通过按下 LRA)、则驱动器将尝试通过增加输出电压来增加 BEMF 电平。  在闭环中、驱动器会调整输出电压以实现目标 BEMF 电压电平(可在自动校准中找到)。  

    自动谐振:在输出信号的每半个周期、谐振跟踪算法仍在闭环中执行。 它不依赖于自动校准。 此算法 会调整半个周期输出的持续时间、以便与谐振频率保持一致。

    运行期间、您可以使用寄存器 0x05-0x06 检查 LRA 谐振频率 — 请阅读寄存器说明。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用我在这里提到的公式、您可以找到 BEMF 范围的粗略限值。

     并未明确为 DRV2624 定义 BEMF 幅度的计算、但您可以大致使用 DRV2604 数据表中的公式 — 请参阅 “7.6.14 自动校准反电动势结果(地址:0x19)“部分。  [/报价]