主题中讨论的其他器件:TMS320F2800156-Q1、 DRV8334、
工具/软件:
1) SPI 通信中发生故障
2) 读取状态寄存器时、IC_STAT1 寄存器 (0x00h) 的 FAULT 位 1、SDO B31 位 1
3) 读取其他 STATUS 寄存器时未发生标志
4) IC_STAT6 中对应于“保留“的位设置为 1
问 :为什么保留位设置为 1? 请告诉我如何解决这个问题。

MCU:TMS320F2800156-Q1
MCU SPI 选项


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
1) SPI 通信中发生故障
2) 读取状态寄存器时、IC_STAT1 寄存器 (0x00h) 的 FAULT 位 1、SDO B31 位 1
3) 读取其他 STATUS 寄存器时未发生标志
4) IC_STAT6 中对应于“保留“的位设置为 1
问 :为什么保留位设置为 1? 请告诉我如何解决这个问题。

MCU:TMS320F2800156-Q1
MCU SPI 选项


您好:
对于 DRV8334-Q1、请参阅 DRV8334 非 Q1 数据表中的寄存器
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8334.pdf?ts = 1751061129904
请确保根据 SDO 的电源设置此位

如果您需要任何其他帮助、请告诉我
此致、
Yara
您好:
为混乱而道歉
因此、DRV-8334 Q1 数据表没有 MON_CTRL5。
为什么我需要参考非 Q1 数据表?
[/报价]Q1 数据表缺少一些寄存器(这是一个我们需要修复的错误,但不应更改器件的功能)、而非 Q1 数据表包含所有正确的寄存器、因此有关 SPI 寄存器的任何信息、请参阅非 Q1 数据表。
您能否提供正在写入 IC_CTRL2 寄存器的内容?
此致、
Yara