This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8334-Q1:发生栅极驱动器状态故障

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800156-Q1, DRV8334, DRV8334-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1533181/drv8334-q1-gate-driver-status-fault-occurred

器件型号:DRV8334-Q1
主题中讨论的其他器件:TMS320F2800156-Q1DRV8334

工具/软件:

1) SPI 通信中发生故障
2) 读取状态寄存器时、IC_STAT1 寄存器 (0x00h) 的 FAULT 位 1、SDO B31 位 1
3) 读取其他 STATUS 寄存器时未发生标志
4) IC_STAT6 中对应于“保留“的位设置为 1

问 :为什么保留位设置为 1?  请告诉我如何解决这个问题。

MCU:TMS320F2800156-Q1

MCU SPI 选项  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对于 DRV8334-Q1、请参阅 DRV8334 非 Q1 数据表中的寄存器

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8334.pdf?ts = 1751061129904

    请确保根据 SDO 的电源设置此位

    如果您需要任何其他帮助、请告诉我

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    但是、您建议的是我已经确认的内容。

    根据 MCU 规范、SDO 设置为 3.3V。

    我想知道为什么 IC_STAT6 的“恢复“位为 1。

    该位是否指示“已恢复“以外的状态?

    因此、DRV-8334 Q1 数据表没有 MON_CTRL5。

    为什么我需要参考非 Q1 数据表?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    为混乱而道歉

    因此、DRV-8334 Q1 数据表没有 MON_CTRL5。

    为什么我需要参考非 Q1 数据表?

    [/报价]

    Q1 数据表缺少一些寄存器(这是一个我们需要修复的错误,但不应更改器件的功能)、而非 Q1 数据表包含所有正确的寄存器、因此有关 SPI 寄存器的任何信息、请参阅非 Q1 数据表。

    您能否提供正在写入 IC_CTRL2 寄存器的内容?

    此致、

    Yara