工具/软件:
您好、
我最近购买了与 F280049C 板配对的 DRV8311HEVM、并已成功将其连接到 InstaSPIN 通用 GUI。 我按照手册启用了系统、从而读取了总线电压和其他参数。
但是、当我尝试运行自动电机性能分析时、我会遇到两种类型的问题。 我正在评测的电机是一个小型 VCI 0702 无人机电机 (22000KV)。 有时、分析器算法会启动并且电机旋转、电阻值接近规格表、但电感读数远大于预期值(通常为 10 倍)、电机会振动、无法正常旋转并升温、即使程序运行并报告“电机已识别“、但点击“run"会“会导致电路板没有响应、RUN 按钮会自行取消选择。 有时、分析器根本无法完成、并且电路板没有显示任何响应。 甚至不旋转电机。
我尝试了几种具有高 kV 电压的小型电机 (4–6V)、但没有成功使用任何一种电机。 您能否提出这些问题的可能原因? 谢谢!