工具/软件:
您好、
我打算在其中一种应用中以反激模式使用 DRV2700、它尝试使用 DRV700-HV500 EVM 进行测试。 我施加了一个 0V 至 3.2V 范围内的电压、并观察到 Vhv 电压在 159V 至 0V 之间变化。 (159V 的 Vhv 对应于 0V 输入、0V 的 Vhv 对应于 3.2V 输入) 。 这是数据表图 8-16(第 25 页)所示、其中写成“图 8-16 电路底部显示的运算放大器积分器用于控制输出电压。 输入可以是 PWM 或 DAC 信号、因此有助于消除输入信号。 此外、输出还控制反馈网络的虚拟接地。 例如、当积分器的输出等于 VOL(约 0V)时、通过 R (FB2) 的电流处于最大值、因此会增加 R (FB1) 上的电流(和电压)、从而提高压电负载上的电压。 同样、随着积分器的输出电压增大、它随后会减小通过 R (FB2) 的电流、从而降低 R (FB1) 上的电压、从而降低压电负载两端的电压。“
但在第 19 页。 第 8.2.1.2.11 节启动和关断时序对于反激式模式、它被写入“将处理器输出设置为 0V、以将反馈网络设置为使 VHV = 0V。此设置可确保在器件启用时 VHV 不会出现尖峰。“
这似乎与之前写入的内容相矛盾、因为运算放大器的 0V 输出会导致 Vhv 变为高电平。 这是正确的还是我遗漏了一些东西? 请提供帮助。
我需要以 2KHz 的速度更新 Vhv 电压、以及该 DAC + LPF 的组合是否足够?
此致、
Arun