This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700:采用 DAC 的反激模式

Guru**** 2585925 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1534409/drv2700-flyback-mode-using-a-dac

部件号:DRV2700

工具/软件:

您好、

我打算在其中一种应用中以反激模式使用 DRV2700、它尝试使用 DRV700-HV500 EVM 进行测试。 我施加了一个 0V 至 3.2V 范围内的电压、并观察到 Vhv 电压在 159V 至 0V 之间变化。 (159V 的 Vhv 对应于 0V 输入、0V 的 Vhv 对应于 3.2V 输入) 。 这是数据表图 8-16(第 25 页)所示、其中写成“图 8-16 电路底部显示的运算放大器积分器用于控制输出电压。 输入可以是 PWM 或 DAC 信号、因此有助于消除输入信号。 此外、输出还控制反馈网络的虚拟接地。 例如、当积分器的输出等于 VOL(约 0V)时、通过 R (FB2) 的电流处于最大值、因此会增加 R (FB1) 上的电流(和电压)、从而提高压电负载上的电压。 同样、随着积分器的输出电压增大、它随后会减小通过 R (FB2) 的电流、从而降低 R (FB1) 上的电压、从而降低压电负载两端的电压。

但在第 19 页。 第  8.2.1.2.11 节启动和关断时序对于反激式模式、它被写入“将处理器输出设置为 0V、以将反馈网络设置为使 VHV = 0V。此设置可确保在器件启用时 VHV 不会出现尖峰。

这似乎与之前写入的内容相矛盾、因为运算放大器的 0V 输出会导致 Vhv 变为高电平。 这是正确的还是我遗漏了一些东西? 请提供帮助。

我需要以 2KHz 的速度更新 Vhv 电压、以及该 DAC + LPF 的组合是否足够?  

此致、

Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    您会混淆此处的各节。 第 8.2.1.2.4 节指的是反激式设置、但第 8.2.1.2.11 节(不是 8.2.1.2.4 的小节)指的是 DRV2700 的正常运行。 要详细了解反激式转换 器、请参阅 DRV2700EVM-HV500 高电压压压电式驱动器评估套件(修订版 A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kelly、

    感谢您的答复。

    图 8-16 的初始报价见第 8.2.5 节“反激式电路“(第 25 页)

    正如您正确地说过的、第二个引言位于第  8.2.1.2.11 节“启动和关断时序“中。 在本节下、 前半部分详细介绍了正常运行(升压+放大器模式)时的启动步骤、后半部分详细介绍了在反激模式下启动器件的步骤。 我引用了该部分的下半部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    我明白了。 第  8.2.1.2.11 节的下半部分 对于“将处理器输出设置为 0V ...“语句似乎不正确。 V_HV = 0V 有道理、但与语句的前半部分相矛盾。 请根据第 8.2.5 节中的注释进行设计。 看看是否可以更改此处的数据表。