请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCF8316AEVM Thread 中讨论的其他器件:MOTORSTUDIO
工具/软件:
您好:
我有一个 Maxon BLDC (ECX Torque 22XL)、似乎无法使用 EVM 旋转。 最新的 MotorStudio。 规格。 有人可以提供带有预设的默认 json 吗? 我只是想让它以不同的速度旋转。
| 机械数据 | |
| 轴承类型 | Kugellager |
| 最大值 降低了噪声 | 8000 转/分 |
| 轴向间隙 | 0 mm、径向负载< 4 N |
| 0.24 毫米、径向载荷> 4 N | |
| 径向间隙 | 0.025 毫米 |
| 最大值 轴向载荷(动态) | 4 N |
| 最大值 按压配合力(静态) | 110 牛 |
| (静态,轴支撑) | 1200 牛顿 |
| 最大值 径向负载 | 33 N、距法兰 5 毫米 |
| 其他规格 | |
| 极对数 | 4. |
| 相位数 | 3. |
| 高压灭菌循环次数 | 0 |