This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316AEVM:旋转 Maxon ECX 扭矩电机

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1535489/mcf8316aevm-spin-maxon-ecx-torque-motor

器件型号:MCF8316AEVM
Thread 中讨论的其他器件:MOTORSTUDIO

工具/软件:

您好:

我有一个 Maxon BLDC (ECX Torque 22XL)、似乎无法使用 EVM 旋转。 最新的 MotorStudio。 规格。 有人可以提供带有预设的默认 json 吗? 我只是想让它以不同的速度旋转。

机械数据
轴承类型 Kugellager
最大值 降低了噪声 8000 转/分
轴向间隙 0 mm、径向负载< 4 N
0.24 毫米、径向载荷> 4 N
径向间隙 0.025 毫米
最大值 轴向载荷(动态) 4 N
最大值 按压配合力(静态) 110 牛
(静态,轴支撑) 1200 牛顿
最大值 径向负载 33 N、距法兰 5 毫米
其他规格
极对数 4.
相位数 3.
高压灭菌循环次数 0
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    感谢您的联系。  
    您能否指定安装在 EVM 上的器件? 如果器件是 MCF8316C、则可以使用 MOTORSTUDIO v0.1.30 中的 SmartTune 功能来自动调优电机。

    此致、
    Sachin S.