This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV11873:没有正确 PWM 输入时的行为

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV11873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1532614/drv11873-the-behavior-without-correct-pwm-input

部件号:DRV11873

工具/软件:

您好:

我的客户对 DRV11873 感兴趣。  请您就以下几点向我提出意见吗?

问题

1. DRV11873 能否在没有正确 PWM 输入(如无 PWM 输入或 0Hz (DC) 输入)的情况下控制旋转速度?  我在 过去的 E2E 帖子中看到一些没有 PWM 输入的问题、如下所示。  我想知道根本原因、但线程并未显示这一点。

DRV11873:DRV11873 相关问题 — 电机驱动器论坛-电机驱动器 — TI E2E 支持论坛

2.这个问题与上面的问题有关,但 如果没有 PWM 输入或低于 7kHz 的 PWM 频率会发生什么?  请告诉我它是否取决于引脚条件。

此致、

川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您分享详细信息,我将验证并返回给您。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Venkatadri-san、

    感谢您的快速答复。  我会等待您的评论。

    此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi  Yoshikazu Kawaki-san,

    即使器件响应的 t0 PWM 频率低于 7kHz、我们也不建议这样做、因为可能存在采样错误。

    我们已经使用经验证的数据提到了 7kHz 至 100kHz。

    而不是 0Hz、在引脚上驱动稳定的 0V、然后电机将不会启动。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Venkatafri-san、

    感谢您发送编修。

    即使器件的 t0 PWM 频率低于 7kHz、我们也不建议这样做、因为可能存在采样错误。

    因此、 我在第一个注释中提到的旋转方向不确定的根本原因是没有 PWM 输入、预计会出现问题?

    而不是 0Hz ,驱动稳定 0V 在引脚上然后电机将不会启动。

    您是指 7kHz 到 100kHz 之间的 PWM 输入吗?无论其他引脚是什么、都是控制旋转速度的唯一方法?

    此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi  Yoshikazu Kawaki-san,

    请尝试高于 7kHz 的频率、让我知道不确定的旋转是否消失? 使用任何高于 7kHz 和低于 100kHz 的频率。

    您能解释一下什么是“其他引脚是“吗?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Venkatadri-san、

    谢谢您的快速响应。

    我指的其他引脚类似 FS 引脚、CS 引脚或除 PWMIN 引脚之外的 FR 引脚。  我知道 PWMIN 除了 PWMIN 引脚之外的任何输入引脚都必须具有 7kHz 到 100kHz 之间的 PWM 输入。  如果我错了并且器件可以在没有 PWM 输入的情况下工作、请具体说明如何设置输入引脚。

    此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi  Yoshikazu Kawaki-san,

    输入引脚 CS 用于电流限制、FR 应根据旋转方向为高电平或低电平。

    对于高速、FS 将连接至高电平;对于低速、FS 将连接至低电平。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Venkatadri-san、

    谢谢您的快速响应。

    我知道如何从数据表中使用输入引脚。  我想确认的是、除了 PWM 输入之外、是否无法控制旋转速度。  根据您这次提供的信息、 我向客户重申、 除了 PWM 输入之外、没有其他需要介于 7kHz 和 100kHz 之间的方法。

    此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi  Yoshikazu Kawaki-san,

    是的、我们应根据数据表中的建议使用 7kHz 至 100KHz

     

    谢谢、此致

    Venkatadri S.