工具/软件:
您好:
我的客户对 DRV11873 感兴趣。 请您就以下几点向我提出意见吗?
问题
1. DRV11873 能否在没有正确 PWM 输入(如无 PWM 输入或 0Hz (DC) 输入)的情况下控制旋转速度? 我在 过去的 E2E 帖子中看到一些没有 PWM 输入的问题、如下所示。 我想知道根本原因、但线程并未显示这一点。
DRV11873:DRV11873 相关问题 — 电机驱动器论坛-电机驱动器 — TI E2E 支持论坛
2.这个问题与上面的问题有关,但 如果没有 PWM 输入或低于 7kHz 的 PWM 频率会发生什么? 请告诉我它是否取决于引脚条件。
此致、
川崎义和