工具/软件:
您好、
最近我订购了一批基于 DRV8302 进行设计的 BLDC 驱动器。 这是同一设计的第三次迭代(在布局上有一些微小变化)。 所以我在车间里有 2 个完全正常工作的原型。 我的问题是新驱动器的 GVDD 引脚始终为 0V、这会导致 nFault 引脚变为低电平、不产生输出。
在新驱动器中唯一不同的主要是电流检测 (SP 和 SN 1/2)。 我删除了低侧电流检测设置、并将其替换为内联设置。 这是一个问题吗? DRV8302 是否取决于是否存在低侧检测设置?
我还尝试通过导线减小芯片的较大 GND 焊盘与低侧 MOSFET 的源极引脚之间的距离、但我没有幸运。 DVDD 和 PVDD 电压均处于预期电平。 具体来说:
DVDD = 3.45V
PVDD1 = 20.0V(由 20V 电源供电)
但 GVDD 和 AVDD 都为 0V。
这是我的原理图和布局:



有人知道什么可能是原因吗?