请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV7308 工具/软件:
您好团队:
目前、有一个客户正在快速审查我们的 DRV7308。 现在、他们正在设计电路、并计划很快构建 PBA 以进行测试。
客户提出了一些关于温度传感器的问题、您能在下面分享您的反馈吗?
- 客户目前正在进行 DRV7308 的电路设计、对于集成温度传感器、他们不确定 RT 和 CT 的含义。 (请在下面找到第一张图片)
- DRV7308 数据表上没有太多关于 RT 和 CT 的说明、能否请您简要说明这些值是什么以及它们的含义?
- 客户是否应该在其电路中添加 RT 或 CT? 我当时不这么认为、因为在 EVM 电路中找不到该器件。
- 对于数据表的图 11-1、客户的反馈是确切的电压和温度值不明确。 您能否分享测试结果数据(例如表单中的数字)?
提前感谢您的帮助和支持。