This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV7308:DRV7308 中的(紧急)温度传感器

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV7308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1535959/drv7308-urgent-temp-sensor-in-drv7308

器件型号:DRV7308

工具/软件:

您好团队:

 目前、有一个客户正在快速审查我们的 DRV7308。 现在、他们正在设计电路、并计划很快构建 PBA 以进行测试。

客户提出了一些关于温度传感器的问题、您能在下面分享您的反馈吗?

 

  1. 客户目前正在进行 DRV7308 的电路设计、对于集成温度传感器、他们不确定 RT 和 CT 的含义。 (请在下面找到第一张图片)
    1. DRV7308 数据表上没有太多关于 RT 和 CT 的说明、能否请您简要说明这些值是什么以及它们的含义?
    2. 客户是否应该在其电路中添加 RT 或 CT? 我当时不这么认为、因为在 EVM 电路中找不到该器件。
  2. 对于数据表的图 11-1、客户反馈是确切的电压和温度值不明确。 您能否分享测试结果数据(例如表单中的数字)?

 

提前感谢您的帮助和支持。



 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jade:  

    1.我认为在输出端添加电阻负载或电容器的情况下、RT 和 CT 显示了 VTEMP 输出的限制(VTEMP 引脚上的任何输出电容器不应超过 130pF、输出端的任何电阻都必须大于 90k Ω)。 如果客户愿意、他们可以考虑在输出端添加一个 RC 滤波器、以帮助滤除发送到 ADC 的信号上的噪声。

    2.客户是否可以使用此公式根据 VTEMP 电压估算温度?

    VT [V]=-(5.3 / 1000) *温度[C]+ 2.1

    此致、

    Anthony Lodi