工具/软件:
您好、
我有一个镜头模块、其中镜头的光圈通过 DC-Iris 电机(2 个 Iris 刀片机构电流计驱动器)进行控制。 我想控制镜头完全打开,部分打开即 (25%,50%,75%) 和完全关闭。 您能推荐一款能够实现这些功能的合适电机驱动器吗?
我的 DC-Iris 有 4 条线: 1. 驾驶+ 2。 行驶 — 3.停止+ 4.停止 — 。 我有一个 Panasonic AN41908A 演示套件、可以通过 Iris 驱动器内部模块执行上述功能、但我想探索其他替代部件、因为 Panasonic 没有说明如何配置 IC 以正确驱动 DC-Iris 的驱动和停止线圈的文档。 我查看了 TI DRV8837 的数据表、但只有两根导线可连接到电机(我的 DC-Iris 有 4 根导线)
谢谢你