This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8837:需要电机驱动器来驱动 DC-IRIS

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8837

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1536904/drv8837-need-motor-driver-to-drive-dc-iris

器件型号:DRV8837

工具/软件:

您好、

我有一个镜头模块、其中镜头的光圈通过 DC-Iris 电机(2 个 Iris 刀片机构电流计驱动器)进行控制。  我想控制镜头完全打开,部分打开即 (25%,50%,75%) 和完全关闭。 您能推荐一款能够实现这些功能的合适电机驱动器吗?

我的 DC-Iris 有 4 条线: 1. 驾驶+ 2。 行驶 — 3.停止+  4.停止 — 。 我有一个 Panasonic AN41908A 演示套件、可以通过 Iris 驱动器内部模块执行上述功能、但我想探索其他替代部件、因为 Panasonic 没有说明如何配置 IC 以正确驱动 DC-Iris 的驱动和停止线圈的文档。 我查看了 TI DRV8837 的数据表、但只有两根导线可连接到电机(我的 DC-Iris 有 4 根导线)

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vernon、  

    我们的团队不熟悉这种类型的驱动器。  您能否在驱动 4 根导线时测量其电压/电流方向?  您是否有示波器或逻辑分析仪、以便查看它是否使用 PWM 或什么? 对于我来说、命名方案对于两个 BDC 或步进电机没有太大意义。   

    连接的 Panasonic 芯片 有一个用于 IRIS 和两个步进电机输出的 H 桥。  因此、虹膜可以连接到步进电机输出、在这种情况下、您需要使用 DRV8434 (Pololu 分接)等步进驱动器 。  如果是单个有刷直流电机、则不需要 4 根导线。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vernon:

    我猜、stopping+和 stopping-可能是霍尔传感器虹膜位置反馈。 我可以看到 Panasonic 器件具有霍尔传感器输入。 假设在这种情况下、您应该将这两个引脚连接到控制 DRV8837 的 MCU、并在到达位置时停止驱动器(制动)。 这将允许您实现所需的位置。  

    此致、Murugavel