主题中讨论的其他器件:DRV10964、 MCT8316A、MCF8315C、 DRV8311HEVM、 DRV8311
工具/软件:
我正在尝试使用该评估模块来驱动 VCI 22000kV 无人机电机。 由于其最大速度超过 900Hz、因此我将 Config 引脚设置为 4.85V、并提供 3.7V 来为电机供电。 但是、我看不到控制器或电机有任何响应。 我还尝试了一个较低的 11000 kV 无人机电机、但仍然没有反应。 有趣的是,我能够成功地运行 Maxon 371122 电机(空载速度:15,600 RPM ),即使没有使用配置引脚. 对于导致此问题的原因、您有何建议? 谢谢!