This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8424:如何处理 M0 引脚

Guru**** 2586495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1536780/drv8424-how-to-handle-the-m0-pin

器件型号:DRV8424

工具/软件:

你好。 


我希望以 1/256 步进模式驱动 DRV8424RGER、同时 M0 引脚设置为 1、M1 引脚设置为 Hi-Z。 当使用 3.3V 外部电源将 M1 引脚连接到 1 时、是否需要在电源和 M0 引脚之间连接一个电阻器? 此外、连接 DVDD 时是否需要一个电阻器? 如有任何答案或见解、我将不胜感激。


谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您发送编修。

    请参阅数据表中 M0 和 M1 的以下规格。 只要 VIH 符合要求、在连接到 DVDD 或外部 VCC 时就无需配备电阻器。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已解决该问题。 
    感谢您的及时答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好了解。 感谢您的更新。  

    此致、Murugavel