This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8329-Q1:95M 频率点的问题

Guru**** 2393945 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8329

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1532007/drv8329-q1-the-issue-with-the-95m-frequency-point

器件型号:DRV8329-Q1
Thread 中讨论的其他器件:DRV8329

工具/软件:

您好!
移除我们侧的泵电容器后、我们发现在 95M 频率下没有衰减。
使用频谱分析仪的近场天线扫描 DRV8329 芯片及其附近、收到了强辐射频率。 您能解释一下芯片是如何产生这个频率的、有哪些解决方案可用? 似乎芯片本身正在发出这些频率。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我正在检查您的查询、并将在一周结束时联系您。

    谢谢、

    Joel A. Adejola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 感谢您的耐心。 我们器件中的任何器件都不会以该频率运行。 所以、我有一些问题(和测试)可以帮助我们确定这种尖峰辐射的来源。

    -您进行的测试的其他条件是什么?

    -如果设备处于睡眠模式,您是否观察到任何读数?

    -如果您的配置允许,请移除 AVDD 和 AGND 之间的 1uF 陶瓷电容器,以查看并执行相同的测试。

    -否则,我可以看到您当前的 AVDD-AGND 电容器放置和布线吗?

    谢谢、

    Joel A. Adejola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、测试条件是、当 SLEEP 引脚被拉高时、电机不旋转。
    下拉 SLEEP 后、频率点消失。
    我们在此处进行了全频带频率扫描、并发现了以下频率点:
    31.77MHz、63.5MHz、79.4MHz、95.3MHz、127MHz。
    95MHz 的频率应增加三倍。 切换到另一个芯片可能会带来轻微的误差。
    请帮助确认 DRV8329 的内部频率是否围绕 31.7MHz 以及相应的解决方案。

    移除 1uF 电容器后、频率点仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您运行测试和提供额外信息。 我们正在进行检查、并会立即回复您。

    谢谢、

    Joel A. Adejola!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 — 这些频率看起来好像是来自我们器件的谐波,与 AVDD 上的电路有关。 尽可能减小 AGND 引脚和 C_AVDD 之间接地环路中的电感应有助于减小观察到的频率幅度。

     

    谢谢、

    Joel A. A. A.