Thread 中讨论的其他器件:DRV8329
工具/软件:
您好!
移除我们侧的泵电容器后、我们发现在 95M 频率下没有衰减。
使用频谱分析仪的近场天线扫描 DRV8329 芯片及其附近、收到了强辐射频率。 您能解释一下芯片是如何产生这个频率的、有哪些解决方案可用? 似乎芯片本身正在发出这些频率。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好!
移除我们侧的泵电容器后、我们发现在 95M 频率下没有衰减。
使用频谱分析仪的近场天线扫描 DRV8329 芯片及其附近、收到了强辐射频率。 您能解释一下芯片是如何产生这个频率的、有哪些解决方案可用? 似乎芯片本身正在发出这些频率。

您好! 感谢您的耐心。 我们器件中的任何器件都不会以该频率运行。 所以、我有一些问题(和测试)可以帮助我们确定这种尖峰辐射的来源。
-您进行的测试的其他条件是什么?
-如果设备处于睡眠模式,您是否观察到任何读数?
-如果您的配置允许,请移除 AVDD 和 AGND 之间的 1uF 陶瓷电容器,以查看并执行相同的测试。
-否则,我可以看到您当前的 AVDD-AGND 电容器放置和布线吗?
谢谢、
Joel A. Adejola
您好、测试条件是、当 SLEEP 引脚被拉高时、电机不旋转。
下拉 SLEEP 后、频率点消失。
我们在此处进行了全频带频率扫描、并发现了以下频率点:
31.77MHz、63.5MHz、79.4MHz、95.3MHz、127MHz。
95MHz 的频率应增加三倍。 切换到另一个芯片可能会带来轻微的误差。
请帮助确认 DRV8329 的内部频率是否围绕 31.7MHz 以及相应的解决方案。
移除 1uF 电容器后、频率点仍然存在。