工具/软件:
您好团队:
在我的应用中、由于高压电源电流限制、我们在 PVDD 二极管和 VREG 之间放置了电阻器以限制浪涌电流。
在数据表中、提到 VREG 开关为常闭。
因此、在上电条件下、电容器将由 VREG 开关充电? (因为 VVVVREG_THRS1 为 1.7V 至 2.3V、仅当 PVDD 大于至少 2.3V 时才会出现过大的正向压降)

谢谢您、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好团队:
在我的应用中、由于高压电源电流限制、我们在 PVDD 二极管和 VREG 之间放置了电阻器以限制浪涌电流。
在数据表中、提到 VREG 开关为常闭。
因此、在上电条件下、电容器将由 VREG 开关充电? (因为 VVVVREG_THRS1 为 1.7V 至 2.3V、仅当 PVDD 大于至少 2.3V 时才会出现过大的正向压降)

谢谢您、
尊敬的 Keerthi:
如果 PVDD-VVVVREG_THRS1 > VREG、开关将被禁用、直到开关关闭、电容器将由开关右充电?
假设 PVDD 最初为 1V、VREG 为 0V。 因此、1V - 1.7V < 0V、这意味着开关将右侧闭合(因为所述为常闭)、并且电容器将通过开关充电、这是一个问题?
绿色线是 PVDD、红色是 VREG。 这是 DRV3901 未连接时的情况。
连接 DRV3901 会有相同的行为吗? (至少在初始时间内是相同的,稍后当 PVDD-VVVVREG_THRS1 < VREG 比如 0.6s 时,开关将启用) 
谢谢您、