This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3901-Q1:上电情况下的 VREG 开关状态

Guru**** 2584745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1536821/drv3901-q1-vreg-switch-status-during-power-up-condition

器件型号:DRV3901-Q1

工具/软件:

您好团队:

在我的应用中、由于高压电源电流限制、我们在 PVDD 二极管和 VREG 之间放置了电阻器以限制浪涌电流。

在数据表中、提到 VREG 开关为常闭。

因此、在上电条件下、电容器将由 VREG 开关充电? (因为 VVVVREG_THRS1 为 1.7V 至 2.3V、仅当 PVDD 大于至少 2.3V 时才会出现过大的正向压降)

谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishwas、

    VREG_THRS 以 PVDD 为基准、因此开关被禁用、直至 PVDD - V-VREG_THRS1:

    在此之前、通过限流电阻器和二极管进行充电。 您能告诉我这是否能回答您的问题吗?

    此致、

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi:

    如果 PVDD-VVVVREG_THRS1 > VREG、开关将被禁用、直到开关关闭、电容器将由开关右充电?

    假设 PVDD 最初为 1V、VREG 为 0V。 因此、1V - 1.7V < 0V、这意味着开关将右侧闭合(因为所述为常闭)、并且电容器将通过开关充电、这是一个问题?

    绿色线是 PVDD、红色是 VREG。 这是 DRV3901 未连接时的情况。

    连接 DRV3901 会有相同的行为吗? (至少在初始时间内是相同的,稍后当 PVDD-VVVVREG_THRS1 < VREG 比如 0.6s 时,开关将启用)

    谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishwas、

    也许我不正确理解该问题、但它是  PVDD-VVVREG_THRS1 < VREG 将通过二极管路径充电、直到 VREG 电容器充电至 PVDD - VVVVREG_THRS1、开关闭合。 我不太了解 PVDD 最初如何为 1V、但如果存在某种情况、我需要检查会出现什么行为。 我不确定 PVDD_UV 是否打开开关。

    此致、

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi:

    我感到困惑。 在  PVDD 为 1V 且 VREG 为 0V 的情况下、内部开关也将无法正常工作、因为内部电路最初会关闭。 因此、它将从二极管和电阻器充电、直到达到 PVDD - VVVREG_THRS1。

    谢谢您、