This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316A:PI 速度控制

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1535853/mct8316a-pi-speed-control

器件型号:MCT8316A

工具/软件:

您好、

我们目前正在评估 MCT8316A 电机控制器、但在我们的应用中遇到了集成 PI 速度控制器的限制。 我们知道可用的增益范围为:

  • KP:  从 0 到 0.1023
  • KI:  从 0 到 0.004095

这些限制使我们无法实现电机所需的动态响应。 因此、我们考虑使用单独的微控制器在外部实施 PI 速度控制。

然而、我们对 MCT8316A 的内部加速和减速率限制有一些问题、我们认为这可能会干扰外部控制环路。

我们感谢您在以下方面提供指导:

  1. 是否可以  使用 MCT8316A 在外部微控制器中实现外部 PI 速度控制?
  2. 为确保将对外部控制环路的影响降至最低、建议的加速率和减速率设置是什么?
  3. 我们是否还应遵循任何其他注意事项或最佳实践、以确保在外部 PI 控制下实现稳定且响应迅速的电机行为?

提前感谢您的支持。 我们期待着您的建议。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Unai:

    我将在本周末作出回应。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    我还没有收到回复。

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    此致。

    UNAI C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Unai C:

    很抱歉晚回复。  

    1.如果 PI 增益不足以满足您的应用需求,我们可以使用外部 PI。 加速/减速因子取决于惯性、可用功率(直流母线电流,电压)。 在大多数情况下、可用的 PI 增益就足够了、如果可实现加速、请使用电压模式进行验证、然后使用速度环路启用进行测试

    2. CL_ACC 为 V/s、占空比为 PI 环路的输出。 从基准到下一个基准的占空比斜坡通过 CL_ACC 值进行控制。 基本上、我们应匹配外部环路和内部环路之间的分辨率。

    3.外部环路必须(通过 I2C/FG)采样速度、然后处理占空比命令。 考虑使用外部速度时的环路延迟、尤其是在瞬态条件下。

    通过建模了解该方法的可行性。

    感谢和最好的毕业生

    Venkatadri S.