This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8876-Q1:针对直流电机驱动器的额外保护

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8876

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1539092/drv8876-q1-additional-protection-for-dc-motor-drive

器件型号:DRV8876-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8876

工具/软件:

您好团队:

我将设计一个功率等级为 12W 的直流电机的电机驱动器、输入是 12V 系统。 我认为 DRV8876 是驱动器 IC、我遵循了数据表中给出的参考文献。 除了内置保护技术外、我还想在负载侧介绍一些保护技术(使用一些电容器,二极管)。 遗憾的是、我的驱动电路将远离电机 、并且使用长导线建立连接。 是否有任何用于负载保护的推荐技术? 由于存在长导线 (1m)、因此导线瞬变会产生一些影响。

谢谢你。

此致、

Jishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jishnu:

    感谢您在这个论坛上发帖。

    我想在负载侧介绍一些保护技术(使用一些电容器,二极管)。 遗憾的是、我的驱动电路将远离电机 、并且使用长导线建立连接。 是否有任何用于负载保护的推荐技术? 由于存在长导线 (1m)、因此导线瞬态会产生一些影响。[/报价]

    这是一个合理的问题。 这种长导线具有寄生电感、可能会影响 OUT1 和 OUT2 处的行为。 如下图所示、TVS 二极管的额定电压可能略高于 VM 电源电压、以防止出现电压尖峰。 或者、您也可以添加四个外部肖特基二极管、每个二极管与 H 桥中每个 FET 的体二极管并联。 通常、电机本身上的电容器将有助于降低由于电刷换向尖峰以及 PCB 上电机连接点附近的两个电容器导致的 EMI。 TVS 也会更靠近 PCB 上的电机连接点。 在某些情况下、仅使用电容器可能就足以缓解尖峰。  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel、

    感谢您的答复。

    我发现这个答案很有帮助。 我想了解更多关于 schottkey 网络的信息。 如果可能、请分享与确定肖特基网络大小相关的任何文档。 我感谢任何类型的答复。

    此致、

    Jishnu K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jishnu:

    很高兴我的前一个答案是有帮助的。 请将此主题标记为已解决。  

    我想了解更多关于 schottkey 网络的信息。 如果可能、请分享与肖特基网络规模相关的任何文档。

    这不是特殊的肖特基网络。 每个肖特基二极管应与 MOSFET 体二极管并联 — 请参阅下面显示四个体二极管的方框图。 在尺寸方面、它们必须具有 40V 的器件绝对最大 VM 电压额定值、并且必须能够支持峰值负载电流(例如,一般准则是 BDC 电机启动浪涌电流)。 谢谢你。  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel、

    感谢您的解释。 我真的很感谢您的帮助、您的回答是我正在寻找的。

    谢谢你。

    此致、

    Jishnu K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jishnu:

    这是很好的了解。 谢谢!  

    此致、Murugavel