请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8161工具/软件:
您好、
我对 DRV8161 有几个问题:
--当所有 FET 都在切换时, GVDD 引脚的最大额定电流是多少?
--驱动程序要使用的最大引导电容值是多少
——对于电流检测放大器、共模是 0.2V。 这是否意味着接地上的任何大于 0.2 的尖峰都可能会损坏 IC。 
谢谢、
Sandeep。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、Sandeep、
1)
1.2×FET 二极管电流(平均值)= BST 栅极电荷 (Q_g) x 开关频率
BST 二极管电流 (PEAK)=(GVDD-Diode 正向压降)/(BST 二极管电阻)=(12-1.6)/5.5 = 1.9A
2) 最大 CBST 为 2.2μF。
3) 是的
此致、
Akshay