This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8161:根据规范查询

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1540277/drv8161-query-on-spec

器件型号:DRV8161


工具/软件:

您好、

我对 DRV8161 有几个问题:

--当所有 FET 都在切换时, GVDD 引脚的最大额定电流是多少?
--驱动程序要使用的最大引导电容值是多少
——对于电流检测放大器、共模是 0.2V。 这是否意味着接地上的任何大于 0.2 的尖峰都可能会损坏 IC。  






谢谢、

Sandeep。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sandeep、

    1)

    1.2×FET 二极管电流(平均值)= BST 栅极电荷 (Q_g) x 开关频率  

    BST 二极管电流 (PEAK)=(GVDD-Diode 正向压降)/(BST 二极管电阻)=(12-1.6)/5.5  = 1.9A

    • 当 BST 电容器未充电时、将在器件上电期间看到 BST 二极管峰值电流。
    • 在电容器充电刷新周期(每个 PWM 开关频率)期间将看到 BST 二极管平均电流
    • 我们测试了 1µs 的自举二极管高达 2.5A

    2) 最大 CBST 为 2.2μF。

    3) 是的

    此致、

    Akshay